Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Zapfenfräse

  Zapfenfräse  (0 Angebote unter 28.031.341 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Zapfenfräse"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Zapfenfräse
^

Die Zapfenfräse für zimmermannsmäßige Verbindungen

Zapfen dienen als Verbinder von Holzkonstruktionen, und zwar zwischen den Holzbauteilen zur formschlüssigen Verbindung. Damit der Zapfen am Balkenende als Überstand abgesägt werden kann, wird eine bestimmte Elektrofräse, eine Zapfenfräse, eingesetzt.

Wo wird die Zapfenfräse benötigt?

Die Zapfenfräse wird zur Verarbeitung von Vollholz oder Leimbinder verwendet. Das Zapfen gilt als zimmermannsmäßige Verbindung nach DIN 1052, die Zapfen werden im traditionellen Holzbau zur Verbindung von starkem Bauholz für Dachkonstruktionen oder im Fachwerkhausbau verwendet. Zur Restaurierung im Denkmalschutz wird zwingend auf diese Arbeitstechniken zurückgegriffen. Schlitz und Zapfen führen zu optimalen rechtwinkligen T-Verbindungen. Daher werden diese Verbindungen sogar im Blockhausbau und für Holz-Unterstände verwendet.

Vorteile

Neben der Genauigkeit der Zapfen spart die Zapfenfräse durch die schnellen Einstellmöglichkeiten viel Zeit. Da das Werkstück immer am gleichen Platz bleibt, benötigt man nur wenige Raumressourcen. Zudem hat man keine Stückholabfälle, da alles absaugbar ist.

Die verschiedenen Zapfenformen

Durch die Voreinstellung von Längen-, Winkeln- und Zapfenmaßen ist eine deutliche Zeitersparnis zum Fräsen der verschiedenen Zapfen (gerade Zapfen, schräge Zapfen, Eck- und Firstblätter) erreichbar. Viele Zapfenfräsen können als Fräsen unter den Elektrogeräten auch absetzen, abstirnen und anfasen -  mit anderen Worten: sie sind multifunktional verwendbar.

Zum Aufbau

Die Zapfenfräse ist ein stehendes und kein handgeführtes Werkzeug, in das die Balken auf einer Auflagefläche eingelegt werden. Mit einem eingebauten Laser kann man oft die aufgezeichneten Maße einfach in die Einstellungen der Maschine übernehmen. Ist die Sägeeinheit zudem schwenkbar, sind nicht nur rechtwinklige Schnitte, sondern auch das Absetzen, Anfasen oder Abstirnen möglich.

Das Zubehör

Für die Zapfenfräse gibt es diverses Zubehör: Absaug-Sets für anfallende Späne, Fasenmesser oder Hartmetall-Wendemesser sind als Zubehör nutzbar. Die Absaug-Sets sorgen nicht nur für eine nicht durch Holzstaub und Späne verunreinigte Luft, sondern sind gleichzeitig der Gesundheit des Menschen dienlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.