Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zimmertürdichtung

  Zimmertürdichtung  (312 Angebote unter 28.146.069 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zimmertürdichtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zimmertürdichtung"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zimmertürdichtung
^

Die Zimmertürdichtung hält Wohnräume dicht und warm

Die Zimmertürdichtungen sind Türdichtungen, die eingesetzt werden, um Zugluft und Geräusche aus den benachbarten Zimmern oder Fluren abzuwehren. Im Gegensatz zu Haustürdichtungen müssen sie nicht witterungsbeständig und im Gegensatz zu Zargendichtungen nicht in unbegrenzter Länge zu haben sein.

Wichtige Suchkriterien

Zimmertürdichtungen in vielen verschiedenen Ausführungen, weshalb eine Beschränkung in der Auswahl auf spezielle Suchkriterien bzw. Eigenschaften der Dichtungen eine wertvolle Hilfe darstellt. Es bietet sich an, die Auswahl anhand der
  • Falzbreite,
  • Nutbreite,
  • Kopfhöhe,
  • minimalen Temperatur,
  • maximalen Temperatur oder
  • des Typs
vorzunehmen.

Die Falzbreite

Das Türblatt einer Falztür unterscheidet sich von der Stumpftür in der Bauart dahin gehend, dass es keine rechtwinkligen, sondern gestuften Kanten aufweist. Die stufige Kante nennt man Falz. Für die Auswahl der Dichtung ist die Breite der am Boden zu oben gelegenen, waagerechten Falz wichtig, die Falzbreite. Falztüren schließen in der Regel besser als Stumpftüren.

Die Nutbreite

Bei Holztüren wird die Zimmertürdichtung am Türblatt oder öfters noch an der Zarge befestigt, wenn es sich um die meist im Norden Deutschlands weit verbreiteten Stumpftüren handelt. Soll nur unter der Tür abgedichtet werden, wird die Nut in den Boden oder in den senkrechten Teil des Falzes des Türrahmens gefräst. Am Übergang bereits vorhandene Nuten müssen in der Quere ausgemessen werden, damit die Dichtung passt. Die senkrechte Strecke wird immer Tiefe und die waagerechte Abmessung Breite genannt.

Die Kopfhöhe

Die Kopfhöhe ergibt sich aus dem Profil überhalb des Fußes und besteht oft aus einem Kunststoffband oder Dichtungskammern.

Zimmertürdichtungen in verschiedenen Typen

Die Typen der Zimmertürdichtungen unterscheiden sich in Abkürzungen wie ZD, SC und SD. Hierbei bedeutet
  • ZD Zargendichtung,
  • SC Schlauchdichtung und
  • SD Falzdichtung.

Temperaturbeständigkeit

Für manche Türen wie Feuerschutztüren oder Kälteschutztüren ist es sehr wichtig, inwieweit die Zimmertürdichtungen temperaturbeständig sind. Diproflex ist beispielsweise als Material temperaturbeständig von -45 bis +65 Grad Celsius, PVC von -47 bis 110 Grad Celsius oder TPE (thermoplastische Elastomere) bis etwa 220 Grad Celsius. Wichtig ist immer, dass das Material kurzfristig oder längerfristig den angegebenen Temperaturen widerstehen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.