Zugdoseneinsätze für Unterflurkanäle
Die Zugdoseneinsätze sind Blind- oder Revisionsdeckel für eine Bodenöffnung über der Zug- und Abzweigdose des
Unterflurkanals. Sie dichten den Zugang lösbar ab. Die Zugdoseneinsätze sind für nass- oder trockengereinigte Fußböden erhältlich.
Einsätze für Bodenöffnungen im Überblick
Der Zugdoseneinsatz ist ein systemgebundenes Bauteil der Unterflurinstallation. Er bietet sich für den Einbau in Fußbodenöffnung an, die eine Verbindung des
Kabelkanals mit dem Büro ermöglichen. Der Zugdoseneinsatz kann auch als Blinddose, Blindverschluss, Gerätebechereinsatz, Gerätebaueinheit oder Geräteeinsatz bezeichnet werden. Diese Namensgebung orientiert sich an seinem Funktionsumfang:
- kurzfristiger oder dauerhafter Verschluss der Fußbodenöffnung,
- Montage- und Revisionsöffnung zum Unterflurkanal sowie
- nachträgliche Veränderung der verlegten Kabel.
Der Zugdoseneinsatz ist ein
Blinddeckel, der die Fußbodenöffnung für einen kurzen Zeitraum oder dauerhaft verschließt. Die Befestigung erfolgt lösbar durch Stecken oder Verschrauben. Dieses Systembauteil wird eingesetzt, um die Fußbodenöffnung für nachträgliche Änderungen zu sichern. Es können andere Geräte oder Anschlüsse eingesetzt werden. Auch neu hinzukommende Elektro- sowie
Netzwerkkabel lassen sich durch diese Bodenöffnung einbringen. Der Zugdoseneinsatz kann als Revisionsöffnung genutzt werden.
Tipps für die Auswahl des Zugdoseneinsatzes
Der Zugdoseneinsatz ist ein spezialisiertes Bauteil der Unterflurinstallation. Er sollte anhand seiner technischen Daten und der Gegebenheiten vor Ort ausgewählt werden. Hierzu gehören:
- Durchmesser oder Maße der Fußbodenöffnung,
- Innendurchmesser und Ausführung,
- Art und Höhe des Fußbodenbelages,
- Trocken- oder Nassreinigung,
- Dichtung sowie
- Werkstoff und Farbe.
Der Zugdoseneinsatz erfordert definierte Maße der Fußbodenöffnung. Zur Auswahl stehen runde oder rechteckige Einsätze. Der Innendurchmesser und die Ausführung des Zugdoseneinsatzes sind herstellerspezifisch. Sie fügen sich in die Gesamtinstallation ein. Bei der Auswahl des Zugdoseneinsatzes sollten auch der Fußbodenbelag und dessen Reinigungsvariante bekannt sein. Er ist mit zusätzlicher Dichtung gegen Nässe und Feuchtigkeit erhältlich. Auf einigen Zugdoseneinsätzen kann Fußbodenbelag verlegt werden. Bei der Auswahl sollte auf eine Systemgleichheit geachtet werden, mit der sich die beste Passgenauigkeit erzielen lässt.