Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Dreiecksäule

  Dreiecksäule  (519 Angebote unter 28.360.279 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dreiecksäule“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dreiecksäule"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   35   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dreiecksäule
^

Mit einem Plakatständer wecken Sie das Interesse

Sie wollen Ihre Kunden neugierig auf Angebote oder Aktionen machen? Dann sollten Sie über den Erwerb eines Plakatständers nachdenken. Präsentieren Sie wichtige Informationen für Ihre Kunden und positionieren Sie diesen Aufsteller direkt vor Ihrem Geschäft. Mit nur einem Blick können Sie beim Kunden Interesse wecken. Steigern Sie die Kauflust, indem Ihre Kunden mit Hilfe dieser Werbemaßnahme schon wissen, was sie in Ihrem Laden erwartet.

Verschiedene Plakatständer für alle Lebenslagen

Auch bei Plakatständern ist das Angebot vielfältig nicht nur in Bezug auf verschiedene Größen. Da der Ständer aufgrund des Formats nur einen begrenzten Platz für Informationen aufweist, sollten Sie aber genau überlegen, welche Informationen Sie auf Ihre Werbeplakate drucken lassen.

Informationsaustausch jederzeit möglich

Die meisten Plakatständer bestehen aus zwei Klapprahmen, welche am oberen Ende miteinander verbunden sind, so dass sie beim Aufstellen ein spitzwinkliges Dreieck bilden. Um Stabilität zu garantieren, bestehen die Rückwände von Plakatständern aus Stahlblech. Aufgrund der zwei Klapprahmen ist es Ihnen möglich, auf beiden Seiten ein Werbeplakat einzufügen. Durch den angebrachten Klappmechanismus ist ein Wechseln der Plakate sehr einfach und unkompliziert. Außerdem kann der Ständer zusammengeklappt werden, sollte er nicht mehr gebraucht werden.

Plakatständer für den Außenbereich

Möchten Sie im Außenbereich Ihre Werbung präsentieren, so sollten Sie darauf achten, dass der Aufsteller stabil und vor allem aus wetterfesten Materialien gefertigt wurde. Für Plakatständer im Außenbereich empfehlen wir eine Mindestgröße von 100 cm in der Höhe und 75 cm in der Breite, dies entspricht in etwa dem Format DIN A2. Um die Aufmerksamkeit Ihrer potenziellen Kunden gekonnt zu erregen, muss diese Mindestgröße vorhanden sein. Besonders an befahrenen Straßen oder gut frequentierten Einkaufspassagen werden zu kleine Plakatständer schnell übersehen.

Plakatständer für den Innenbereich

Sollen Plakatständer im Foyer einer Bank oder eines Hotels aufgestellt werden, so raten wir auch hier zum Mindestformat DIN A2. Kleinere Aufsteller im Format DIN A3 oder DIN A4 sind ebenso gut geeignet, wenn Sie die Informationen in unmittelbarer Blickhöhe Ihrer Kunden platzieren möchten, da diese Informationstafeln meistens auf einem langen Fuß stehen.

Plakatständer mit Ablagemöglichkeit

Zusätzlich zur normalen Werbung mit Plakaten bieten einige Kundenstopper weitere Ablagemöglichkeiten für Prospekte und Flyer. Diese Plakatständer mit Prospektkorb sind ebenfalls nur für den Innenbereich gedacht, da bei schlechtem Wetter die Flyer und Prospekte wegfliegen bzw. nass werden können. Besonders in Autohäusern, Banken und Ämtern kommen diese zum Einsatz.
Letztendlich sollte der Plakatständer funktional sein, es kommt schließlich darauf an, welche Werbung oder Präsentation sich in dem Aufsteller befindet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.