Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Kellersaugkorb

  Kellersaugkorb  (1 Angebot unter 29.232.231 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kellersaugkorb“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kellersaugkorb"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kellersaugkorb, 293 x 184 x 240 mm, DN 100, 110-A (1 Angebot) 
Kellersaugkorb mit Rückschlagklappe. Die Konstruktion ermöglicht das Absaugen bis nahezu auf Bodenniveau. Gute Standfestigkeit. Der schräge Abgang gestattet eine bessere Schlauchführung durch Kelle...
Dönges
212236
ab € 228,41*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kellersaugkorb
^

Der Kellersaugkorb – Ein Saugkorb zum Abpumpen von Wasser

Zum Abpumpen von Wasser aus Teichen, Schwimmbädern und Kellern verwendet man zum Schutz der Pumpen Saugkörbe, die als Schmutzfänger dienen. Während diese Saugkörbe meistens aus einem zylindrischen Sieb bestehen, das in oder gegen die Flussrichtung ausgerichtet werden kann, handelt es sich bei dem Kellersaugkorb um eine spezielle Ausformung aus dem Bereich der Feuerwehrarmaturen, da nicht zwingend mit einer Wasserströmung zu rechnen ist. Die Form ähnelt einem Staubsaugerfuß, der an der Unterseite durch ein Sieb von der Umgebung abgegrenzt wird.

Die Form eines Kellersaugkorbes

Der Kellersaugkorb steht mit dem Fuß auf kleinen Höckern, damit er sich nicht am Boden festsaugt. Von der Höhe der Beine hängt es ab, wie viel Wasser abgesaugt werden kann. Zudem erhöhen seitliche Öffnungen im Fuß zum einen die Abpumpgeschwindigkeit sowie den abbaubaren Wasserpegel.

Der Saugkopf

Der Saugkopf kann hier quadratisch oder rund ausgeformt sein. Anstelle von leichtem Nylongewebe findet man stabilere Materialien wie gelochtes Metall (Messing, Edelstahl) oder Gummi. Zusätzlich zum Saugkopf wird das Wasser je nach Modell des Kellersaugkorbes auch durch zusätzliche Fußventile entnommen. Das hat den Vorteil, dass die Saugleistung des Kellersaugkorbes nicht zu starr und damit unnötig eingeschränkt ist.

Die Kupplung

Man kann zwischen bajonettartigen Schnellkupplungen und Gewinden als Anschluss des Kellersaugkorbs mit dem Schlauchsystem wählen. Der schräge Abgang ermöglicht zudem eine bessere Schlauchführung durch Kellerfenster.

Die Rückschlagklappe

Viele Kellersaugkörbe besitzen meist zusätzlich eine Rückschlagklappe, die den Wasserdurchfluss nur in die ableitende Richtung zulässt. Eine Feder sorgt oft bei sinkendem Druck für ein Schließen der Klappe, sofern nicht das Gewicht der Rückschlagklappe diese Aufgabe übernimmt.

Zur Handhabung von Kellersaugkörben

Der Kellersaugkorb soll nicht an schiefen Ebenen bzw. Böden nahe der Wasseroberfläche  verwendet werden, damit keine Luft in das Fördersystem eintreten kann und die Wasserförderung zum Stillstand bringt. Um ein Wegschwimmen des Saugkorbes beim Abschalten der Pumpe zu vermeiden, ist das vorsorgliche Anbringen eines Halteseils immer von Vorteil.

Zubehör

Zur Entleerung des Saugkopfes hinsichtlich Sand, Steinen, Zweigen, Blättern usw. gibt es Spülköpfe. Damit nicht Hindernisse aller Art den Saugkorb überwinden können, sind je nach Umgebung oft sogar zusätzliche Schutzkörbe zu empfehlen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.