Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ohp-folie din a3
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > OHP-Folie

  ohp folie  (67 Angebote unter 30.861.570 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ohp folie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"OHP-Folie"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ohp folie
^

OHP-Folien – die Folien für den Overheadprojektor

OHP-Folien dienen als Medium im Bereich des Overheadprojektors. Sie nehmen Geschriebenes oder Gezeichnetes auf und ermöglichen es, die Informationen mittels Polylux an die Wand zu werfen. Im Gegensatz zum Beamer benötigen die Projektoren keinen Laptop oder PC, um gezielt und großflächig zu präsentieren. Überall, wo dauerhaft der gleiche Inhalt vor großem Publikum präsentiert werden soll, sind Overheadprojektoren im Einsatz. Schulen und Universitäten, aber auch Studien und Workshops in Ihrer Firma sind geeignete Bereiche.
Als Informationsträger kommen spezielle OHP-Folien zum Einsatz, die durch genau abgestimmte Eigenschaften in diesem Einsatzbereich punkten können. Egal, ob Einzelfolie im Format A4 oder A3 oder Folienrolle für großformatige Darstellungen und Projektoren, die mit Rollenhalterungen ausgestattet sind, die Auswahl ist groß.

OHP-Folie - beschrieben oder bedruckt

Berücksichtigen Sie beim Kauf der Bürofolie unbedingt, wie Sie diese später beschriften wollen. Soll ein Folienschreiber eingesetzt werden und die Beschriftung per Hand erfolgen oder wird die Folie bedruckt, um die schematische Zeichnung perfekt abzubilden? Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass Laserdrucker und Kopierer häufig mit hohen Temperaturen arbeiten, um das Druckbild zu fixieren. Vor allem Farblaserdrucker und Farbkopierer benötigen die hohe Temperatur, um ein ordentliches, langanhaltendes Druckbild zu erzeugen. Die Folien müssen entsprechend geeignet sein, um den Druckbedingungen in guter Qualität Stand zu halten.
Deshalb ist es besonders wichtig, die Folien nur für die ausgewiesenen Drucksysteme zu verwenden. Sowohl die Folie als auch der Drucker oder Kopierer werden durch die korrekte Auswahl vor Beschädigungen geschützt. Andererseits benötigen Inkjet-OHP-Folien eine spezielle Beschichtung, um die Tinte aufnehmen zu können und einen schnellen Trocknungsprozess einzuleiten, damit das Gedruckte nicht verwischt.

Folienerkennung

Einige Kopierer und Drucker benötigen ein Schutzblatt zur Erkennung der Folie als eingelegtes Medium. Berücksichtigen Sie dies unbedingt beim Kauf, da ein Bedrucken ohne dieses Blatt bei solchen Geräten nicht möglich ist. Das Schutzblatt sollte spurlos zu entfernen sein und als Zwischenlage dienen können, damit auch beim späteren Verwahren der fertigen OHP-Folien ein Aneinanderkleben vermieden wird. 
Wer auf ein komplettes Schutzblatt verzichten möchte, sollte in jedem Fall auf OHP-Folien zurückgreifen, die über einen so genannten Sensorstreifen verfügen. Dieser wird nach dem Bedrucken einfach abgezogen und die Folie ist einsatzbereit. Damit es für Sie zum Kinderspiel wird, die Folien im Drucker oder Kopierer zu verarbeiten, sollten Sie auf Varianten zurückgreifen, die beidseitig beschichtet und für die Aufnahme der Farbe ausgelegt sind. Dadurch bleibt es Ihnen erspart, jedes Mal zu prüfen, wie die Folie in den Drucker eingelegt werden muss.

Stapelverarbeitung

Damit die Folien schnell verarbeitet werden können und nicht einzeln eingelegt werden müssen, nutzen Sie den von Vorteil stapelverarbeitbaren OHP-Folien. Diese Folien können dann in den Einzug eingelegt werden und werden einzeln gegriffen. Antistatische Folien verhindern es, dass die Folien fest aneinanderhaften. Ihre Präsentation wird dadurch nicht nur schnell und einfach bedruckt, sondern kann auch als Seminarbegleitheft auf Papier kopiert und den Teilnehmern mitgegeben werden.
Damit die Folien auch nach dem Druck und längerer Benutzung noch ansprechend erscheinen und mit einer glasklaren Optik überzeugen, achten Sie auf kratzfeste Folien in ausreichender Folienstärke.

Geschichtete Präsentation

Hohe Transparenz ist vor allem bei mehrschichtigen Schaubildern wichtig. Die Möglichkeit, die einzelnen Folien am Rand miteinander zu verbinden und durch Übereinanderlegen Verläufe und Entwicklungen sichtbar zu machen, ergänzen jede Präsentation und sorgen für ein übersichtliches Schaubild. Sie können mit den einzelnen Folien gezielte Entwicklungen darstellen. Hierbei ist es besonders wichtig, dass die Folien glasklar sind und nicht verfärben, um auch bei mehreren Lagen das unterste Grundbild noch deutlich zu erkennen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.