| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Rammschutz-Bügel"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema rammschutz bügel | | | Rammschutzbügel für den Schutz vor Beschädigungen
Ob es darum geht, Gebäude, Lagereinrichtungen, Grünflächen oder auch Menschenleben zu schützen, ein Rammschutz ermöglicht in seiner Formenvielfalt einen genau abgestimmten Einsatz. Schutzbügel, Planken und Profile sorgen dafür, dass Beschädigungen durch Anfahren oder andere Krafteinwirkungen ausbleiben und Inventar sowie Ihre Gebäude und Mitarbeiter geschützt sind.
Hält Fahrzeuge auf Abstand
Rammschutzbügel können über eine zu schützende Stelle oder aber auch davor angebracht werden. So wird ein gewisser Abstand eingehalten. Bei einer Kollision werden die Erschütterungen nicht auf das zu schützende Inventar übertragen, da eine Berührung ausgeschlossen bleibt. Der Bügel umbaut Rohrleitungen, Ventile oder ganze Arbeitsbereiche einfach und hält Fahrzeuge auf Abstand. So werden auch indirekte Beschädigungen vermieden. Dies ist besonders bei sehr empfindlichen Geräten und Anlagen empfehlenswert.
Maße und Ausstattungsmerkmale
Länge und Breite
Welche Maße der Rammschutz im Wesentlichen aufweisen muss, geben die baulichen Bedingungen und das zu schützende Objekt vor. Wände können beispielsweise nur mit in den Maßen passenden Profilen versehen werden. Die Planken sollten der Länge des zu schützenden Bereiches entsprechen und die Bügel auch einen ausreichend breiten Bereich absichern. Also gilt es, zu messen und dann die Auswahl zu treffen. Aber Achtung: Sie benötigen auf dem Boden noch ausreichend Platz zur Verankerung und müssen bei Planken die Halter und bei Bügeln den Abstand des zu sichernden Objekts einkalkulieren.
Höhe
Der Rammschutz muss hoch genug sein, um einen ausreichenden Schutz zu bieten. Wo für einfache Sperren Rammschutzbalken oder ein so genannter Rollstopp ausreichen, kommt es beim Sichern von Pfeilern oder Anlagen häufig auf die Bauweise der Fahrzeuge und Transportmittel an. Kann sich das Heck des Gabelstaplers einfach über den Rammschutzbügel bewegen und nur die Reifen werden gestoppt, ist der Schutz nicht ausreichend. Beachten Sie, dass Sie eine ausreichende Schutzhöhe auswählen. Kalkulieren Sie lieber ein wenig großzügiger, bevor Sie am falschen Fleck sparen und Ihre Investition nutzlos werden.
Signalfarben
Damit der Anfahrschutz eventuell gar nicht erst seiner Hauptbestimmung nachgehen muss, sondern bereits vorher ein Rammen der Objekte verhindert, ist der Rammschutz in Signalfarben gehalten. Signalgelb in Kombination mit Schwarz weckt die Aufmerksamkeit. So werden allein durch die Optik die Gefahrenstellen sichtbar und es wird zu Vorsicht ermahnt.
|
|
| | | |