Ein Warnschutz T-Shirt gehört zur optimalen Ausrüstung
Ein Warnschutz T-Shirt erkennen Sie an der Leuchtfarbe und meist einem senkrechten Reflexstreifen über jeder Schulter und zwei Leuchtstreifen am Bauch. Mit einem Warnschutz T-Shirt sind Sie bei jeder Witterung und allen Lichtverhältnissen zu sehen, was Ihrem Schutz dient und Sie so vor möglichen Gefährdungen bewahrt. Das T-Shirt gehört zur persönlichen Schutzausrüstung nach DIN EN 471 für bessere Sichtbarkeit des Trägers und ist optimaler Weise mit
Warnschutzkleidung wie einer
Warnschutzhose, einer Warnschutzjacke oder einer
Warnschutzweste kombinierbar. An gutes Schuhwerk sollten Sie zusätzlich denken.
Warnschutz-T-Shirts sind besonders in der warmen Jahreszeit gefragt, wenn z. B. beim Arbeiten eine Warnschutzjacke unangebracht ist und dennoch nicht auf eine Warnwirkung nicht verzichtet werden kann.
Die verfügbaren Grundfarben variieren nach Einsatzbereich
Die Grundfarben gelb oder orangerot sind für Arbeiten im Verkehrsraum, egal, ob Autobahnen, Landstraßen, Gleisbereiche der Bahn, Flughäfen oder Hafenbereiche Pflicht. Blau oder grün als Kombinationsfarben sind möglich und werden gerne von Gartenbauern oder Forstwirten in der freien Natur eingesetzt. Die Reflexstreifen werden in zwei Klassen eingeteilt, wobei Klasse zwei besagt, der höhere Mindestrückstrahlwert ist gegeben. Leuchtbänder mancher Hersteller gewähren optimales Reflektieren auch dann, wenn der Träger nicht direkt im Lichtkegel, sondern beispielsweise am Straßenrand steht, weil die auf ein Mischgewebe aufgebrachten Glaskügelchen in jedem Winkel das Licht zurückwerfen. Den besten Sichtschutz von den Farben und Reflektoren her gewährt alles in allem ein T-Shirt nach DIN EN 471 in Klasse drei.
Unterschiedliche Schnitte erlauben eine Wahl nach Ihrem Geschmack
Egal, für welchen Schnitt Sie sich entscheiden,
Arbeitskleidung soll nicht zu weit sein, um Gefahren durch Hängenbleiben zu vermeiden. Wenn Sie Ihre Größe kennen, wählen Sie ein
T-Shirt mit dem Hinweis „Einlauftest DIN EN 26330“, damit die Kleidung nach dem Waschen noch sitzt. Wählen können Sie einen Rundhalsausschnitt beim einfachen T-Shirt oder ein
Poloshirt mit Kragen, der in anderen Farben abgesetzt sein kann. Die Knopfleiste zum Kragen wird meist mit drei Knöpfen verschlossen. Ob verdeckte Knopfleisten oder mit zusätzliche Taschen – die Auswahl ist groß. Ein Kragen schützt zusätzlich vor Sonne oder beispielsweise Nässe. Ein Helm oder eine Mütze tun je nach Witterung ihr übriges.
Die Verarbeitung richtet sich nach den Witterungsverhältnissen
Sie können je nach Verarbeitung für jedes Wetter das passende T-Shirt wählen. Die T-Shirts sind zweilagig und entweder außen aus Polyester und innen aus Baumwolle bis hin zu Mischmaterialien im Außen- und Innenbereich für einen hohen Tragekomfort ausgestattet. Manche Modelle haben getapte Nähte, die als besonders wasserfest gelten. Eine Oberfläche, die zusätzlich PU-beschichtet ist, dient diesem Zweck ebenfalls. Manche T-Shirts sind zusätzlich mit Sonnenschutz oberflächenbehandelt.
Zusätzliche Schutzklassen erkennen Sie an der Kennzeichnung
Shirts mit integriertem Sonnenschutzfaktor, z. B. nach UV-Standard EN 801, garantieren für eine herstellerspezifisch angegebene Anzahl von Wäschen mit dem angegeben Lichtschutzfaktor 20 oder 40. Dies bedeutet, der Träger kann sich 20 oder 40 mal länger der Sonne aussetzen als ohne Lichtschutz. Ein spezieller Nässeschutz nach DIN EN 343 beschreibt Mindestanforderungen an Wasserbeständigkeit und Atmungsaktivität des Materials. Auch hierbei erreichen Sie mit Klasse drei den höchsten Schutz.