Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Abfüllschaufel

  Abfüllschaufel  (0 Angebote unter 28.218.945 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Abfüllschaufel"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Abfüllschaufel
^

Die Abfüllschaufel zum Dosieren loser Zutaten

Das Dosieren, Portionieren, Abmessen und Umfüllen von Speisen und Lebensmitteln stellt für Küche und Service in vielen gastronomischen Betrieben die Regel dar, wobei die Abfüllschaufel zu den unverzichtbarer Küchenhelfern gezählt wird.  Sie kommt zum Abfüllen vordefinierter oder auch größerer Mengen loser Zutaten zum Einsatz. Besonders vorteilhaft ist, dass mit ihrer Verwendung die Lebensmittel nicht mit der Haut in Kontakt kommen – der hygienische Aspekt ist damit gewährleistet.

Einsatzbereiche für die Abfüllschaufel

Die Gastronomie-Schaufeln lassen sich flexibel entsprechend der Zweckrichtung verwenden.Die Abfüllschaufel eignet sich unter anderem als Bar-Artikel zum Kühlen von Erfrischungsgetränken und Spirituosen, da die Schaufel als Eisschaufel in Verbindung mit dem Eiseimer eingesetzt werden kann. Auch im Schnell-Imbiss stellt die Abfüllschaufel in Form der Pommesschaufel ein elementares Küchenbesteck dar. Heiße Pommes-Frites aus der Fritteuse lassen sich mit spitz zulaufenden Schaufeln – sofern sie für heiße Temperaturen geeignet sind - aus dem Fritteusenkorb entnehmen und ohne Verbrennungsgefahr direkt in die Pommestüte füllen. Der Süßwarenhandel und Konditoreien profitieren von Abfüllschaufeln, mit denen sich einfach aus den Behältern Bonbons, Pralinen, Schokolade, Lakritze und andere Süßwaren entnehmen und in Tüten verpacken lassen. Messschaufeln und Mehlschaufeln erleichtern bei der Zubereitung von Backwaren die Bestimmung der Mengen, ohne dass das zeitaufwendige Wiegen mittels Küchenwaage erfolgen muss.

Lebensmittelechte und robuste Materialien

Damit das Portionieren der Lebensmittel ohne großen Aufwand und sicher erfolgt, sind diverse Modelle mit unterschiedlichen Volumen verfügbar. Modelle aus leichtem Polyethylen (HD-PE) sind lebensmittelecht, säure- und chemikalienbeständig und eignen sich zum Abmessen von Gewürzen und Tee. Schaufeln aus Aluminium sind robust, langlebig und aufgrund des geringen Gewichts besonders leicht in der Handhabung. Edelstahl-Modelle bleiben auch bei hohen Belastungen und Füllmengen formbeständig, sind korrosionsresistent und einfach im Geschirrspüler zu reinigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.