Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Autolautsprecher

  Autolautsprecher  (254 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Autolautsprecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Autolautsprecher"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Autolautsprecher
^

Der Autolautsprecher - ohne ihn kein Hörgenuss während der Autofahrt

Der Autolautsprecher ist ein Muss, um Musik aus dem Autoradio oder von einem DVD-Laufwerk hören zu können. Zur Anordnung und Größe der Autolautsprecher finden Sie jede Menge nützlicher Informationen im Ratgebertext Car-Hifi. Die Autolautsprecher können auch ausgetauscht oder nachgerüstet werden, wenn man etwa auf eine neuere oder bessere Anlage umschwenken möchte. In jedem Fall erfahren Sie vom Hersteller oder auch aus der Fachliteratur, welche Autolautsprecher, wo eingebaut werden können, oder welche Halter, für welche Lautsprecher und Fahrzeugmodelle geeignet sind. Für einen Bass-Lautsprecher bleibt meist nur der Kofferraum.

Die RMS-Leistung, die Belastbarkeit sowie Impedanz

Häufig findet man anstelle der Nennleistung eines Autolautsprechers die RMS-Leistung als Angabe. Damit ist die mittlere Leistung über einem vorgegebenen Frequenzband gemeint. Das Signal, aus dem die RMS-Leistung berechnet wird, wird als rosa Rauschen innerhalb des Frequenzbandes bezeichnet. Die RMS-Leistung ist daher eine objektive Information und dient dem Vergleich von Lautsprechern. Die Nennleistung eines Lautsprechers gibt die maximal zulässige Daueraufnahme- und Abgabeleistung eines Autolautsprechers bei Speisung mit einem rosa Rauschen an. Mit Belastbarkeit ist die maximale elektrische Belastbarkeit der Box gemeint. Die Impedanz macht Angaben zur Verbreitung der Wellen im Raum, die durch die frequenzabhängige Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung entsteht.

Hoch-, Mittel- und Tieftöner

Hoch-, Mittel- und Tieftöner einzeln einbauen ist eine Sache. Den gleichen Effekt gewinnt man auch durch den Einbau einer Drei-Wege-Box. Diese ist zwar teurer, spart aber auch Platz und Arbeit. Schließlich müssen die Autolautsprecher auch verkabelt werden. Es ist Geschmackssache, ob man einen Hochtöner ebenfalls verwendet. Denn die Fahrgeräusche erlauben nicht unbedingt den höchsten Musikgenuss. Viele wägen daher zugunsten des Preis-Leistungs-Verhältnisses ab und bauen Zwei-Wege-Boxen, die einen Mittel- und Tieftöner vereinigen, ein. Kaufen Sie zudem bei Bedarf Kabel und die Halterahmen auch gleich mit ein.

Mobile Autolautsprecher

Wer nicht viel ein- oder umbauen möchte, kann auch auf mobile Lautsprecher zurückgreifen. Dabei wird der Lautsprecher mit einem Klinkenstecker an dem Abspielgerät verbunden. Wechselt man hin und wieder das Fahrzeug oder nutzt einen Firmenwagen, ist dies eine ideale Lösung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.