Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: blaupunkt autoradio, autoradio sony, kenwood autoradio
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Autoradio

  Autoradio  (112 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Autoradio“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Autoradio
^

Autoradio - auf Ihre persönliche Priorität kommt es an

Dass kein Autoradio schon optisch dem anderen gleicht, ist sofort im ersten Moment zu erkennen. Doch auch technisch sind Unterschiede deutlich, die Welten ausmachen können. Während einige Autoradios sehr einfach ausgestattet sind und neben einem UKW-Radio und CD-Player anbieten, verfügen andere über DVD-Player mit einem Display, MP3- und MP4-Player mit USB-Anschluss. Wenn Sie noch Tonbandträger, also Musikkassetten, haben, die Sie gerne auf der Fahrt  zum nächsten Teremin hören möchten, so bieten sich Autoradios mit einem Kassettenteil an. Aber nicht nur in der Ausstattung und Design unterscheiden sich die Produkte, sondern auch in ihrer Leistung. Was bringt Ihnen ein formschönes Gerät, wenn nicht die richtige Power dahinter steckt und Sie die Musik nicht genießen können? Deshalb sollten Sie, bevor Sie das geeignete Produkt für sich aussuchen, zunächst herausfinden, was für Sie wichtig ist: Ausstattung des Gerätes, Design oder Leistung?

Die Ausstattung der Autoradios

Bereits bei der Ausstattung gibt es erhebliche Unterschiede, die den Ausschlag geben können. Während man früher sich mit einem einfachen UKW-Radioteil begnügte, werden die Radios mittlerweile digitalisiert, so dass man sich die Radiostationen einfach speichern kann. Weitere Vorteile des digitalen Sendespeichers ist die so genannte News-Flash-Funktion (RDS), die sich dann einschaltet, wenn aktuelle Verkehrsmeldungen kommen und der Fahrer gerade eine CD oder Kassette hört. Autoradios mit einem Kassettenspieler gehören zu den einfachsten Produktgruppen, weil die Hersteller davon ausgehen, dass der Verbraucher keine Musikkassette mehr hat. Solche Radios, die über Kassettenspieler verfügen, haben auch eine Auto-Stop-Funktion, damit das Band nicht reißt. Zusätzlich sind Softtouch-Funktionen, um Bandsalat zu verhindern.
Die gängigen Autoradios sind solche, die neben einem digitalen Radioteil, einen CD-Player anbieten. Hierbei unterscheiden sich die Abspielformate unwesentlich. Von Wave, WMA, CDR bis zu CD RW. Wenn Sie jedoch Ihre Musikdateien von Ihrem MP3-Player oder MP4-Player auf das Autoradio übertragen möchten, empfiehlt sich ein Radio mit einem Mini USB-Anschluss und MP3-/4-Format. Damit fällt auch dann der lästige Wechsel von Scheiben weg, es sei denn, Sie haben im Kofferraum einen CD-Wechsler. Um den Rast auf der Autobahn zu erheitern, eignen sich vor allem Autoradios mit DVD-Player mit Touchscreen. Damit können Sie nicht nur Musik-CDs hören, sondern auch Ihre Lieblings-DVDs anschauen.

Die Leistung der Autoradios

Die Ausgangsleistung der Autoradios ist jeweils unterschiedlich und schwankt je nach Gerät zwischen 19 und 400 Watt. Dabei wird bei den Ausgängen von vier Kanälen ausgegangen, da meist vier Autolautsprecher vorhanden sind. Dies kann durch Verstärker, Hoch- und Tieftöner erhöht werden. Dabei sollte jedoch die Leistungsfähigkeit der Lautsprecher beachtet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.