Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Badewannendrehsitz

  Badewannendrehsitz  (12 Angebote unter 28.219.094 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Badewannendrehsitz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Badewannendrehsitz"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Badewannendrehsitz
^

Mit dem Badewannendrehsitz bequem und sicher duschen

Wer sich während des Duschens oder des Badevorganges bequem in die Badewanne setzen möchte, der sollte zu einem Badewannendrehsitz greifen. Neben Drehsitzen die wie Badewannenbretter auf die Wanne gelegt und montiert werden, gibt es auch Badewannensitze, die man auf den Wannenrand einhängt und die dadurch ihre Position im Wanneninneren haben. Egal, für welches Modell man sich letztendlich entscheidet, Badewannendrehsitze helfen, das Bad zu einem barrierefreien Raum zu machen.

Für wen ist ein Badewannendrehsitz geeignet?

Diese Sitzgelegenheit wird wie der Badewannenhängesitz überwiegend von bewegungseingeschränkten Personen verwendet. Die drehbare Sitzfläche ist besonders gut geeignet um diesem Personenkreis mehr Bewegungsfreiheit zu geben und die tägliche Körperpflege zu erleichtern. Dies fördert nicht nur das Wohlbefinden, sondern erhält auch ein gewisses Maß an Selbstständigkeit.

Fixierung und Drehfunktion

Es gibt verschiedene Varianten von Drehsitzen: eine Variante ermöglicht eine komplette Umdrehung von 360 °, eine andere nur eine Drehbewegung von 90°. Gedreht oder fixiert wird der Drehsitz durch einen Hebel, der direkt unter dem Sitz oder seitlich angebracht ist. Wie der Badewannenhängesitz lässt sich der Drehsitz ganz einfach auf- und absetzen. Um den Badewannendrehsitz sicher zu befestigen, verfügt dieser über zusätzliche Spannfedern, die von innen gegen die Wannenwand drücken und somit ein Verrutschen des Sitzes unmöglich wird. Der Drehsitz befindet sich aus Sicherheitsgründen immer in einer festgestellten Position. Erst wenn der Hebel betätigt wird, erfolgt eine Drehbewegung in die gewünschte Richtung.

Ausstattungsvarianten

Grundsätzlich können Badewannendrehsitze mit Arm- und Rückenlehnen sowie Hygieneausschnitt ausgestattet sein. Letztgenannter ermöglicht eine leichtere Intimwäsche. Die Armlehnen und Rückenlehne bieten nicht nur komfortablen Sitz, sondern dienen der zusätzlichen Sicherung der Person. Während die Träger aus stabilem Metall gefertigt sind, sind Sitz, Arm- und Rückenlehnen aus leicht zu reinigendem Kunststoff hergestellt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.