Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Badewannenhängesitz

  Badewannenhängesitz  (30 Angebote unter 28.218.953 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Badewannenhängesitz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Badewannenhängesitz"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Badewannenhängesitz
^

Badewannenhängesitz: Sicherer Ein- und Ausstieg in und aus der Badewanne

Ein Badewannenhängesitz ist hervorragend geeignet für pflegebedürftige Menschen, Personen mit eingeschränkter Mobilität und Senioren, die nur noch beschwerlich in die Badewanne finden. Damit wird er zu einem elementaren Bestandteile eines barrierefreien Bades. Der Badewannensitz ermöglicht nicht nur den Ein- und Ausstieg, sondern garantiert auch eine leichtere Reinigung schwer erreichbarer Körperpartien wie z.B. Füße oder Rücken. Der Hängesitz für die Badewanne verleiht – wie auch der Badewannendrehsitz - dem Badevergnügen mehr Sicherheit, da er die Tiefe der Badewanne nimmt und man bequem aus dem Sitzen und nicht wie sonst üblich, sich aus dem Liegen aus dem Wasser erheben muss.

Ein einfaches Ein- und Aushängen

Das Anbringen eines Badewannenhängesitzes einfach zu bewerkstelligen. Der Sitz wird einfach auf dem Rand der Badewanne platziert und kann sofort genutzt werden. Die Breite für den sicheren Halt am Wannenrand kann individuell eingestellt werden. Polsterungen an der Unterseite der Träger verhindern Kratzer oder andere Beschädigungen während der Benutzung. Wird der Hängesitz nicht mehr gebraucht, kann schnell wieder herausgehoben werden.  

Badewannenhängesitze für jedermann

Meist sind Badewannenhängesitze entweder aus Kunststoff oder wasserabweisendem Holz gefertigt. Die Träger bestehen bei beiden Varianten aus rostfreien Metallbügeln, die mit Gummistoppern versehen sind. Die Hängesitze gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen: Sitze mit klappbarer oder feststehender Rückenlehne, aber auch Modelle ohne Rückenlehne sind im Handel erhältlich. Des Weiteren verfügen einige Modelle über einen praktischen Hygieneausschnitt, der die Intimpflege enorm erleichtert. Sitzflächen mit integrierten Lochsystem ermöglicht ein gleichmäßiges ablaufen des Wassers.

Qualitätsmerkmale im Überblick

Die Sitze sind meist nach ergonomischen Richtlinien geformt. Das Gesamtgewicht eines Hängesitzes liegt meist bei leichten 3-5 kg. Grundsätzlich sind Badewannenhängesitze für herkömmliche Badewannen konzipiert. Neben hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit, lassen sich die Sitze sehr leicht reinigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.