Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Elektrolocher

  Elektrolocher  (2 Angebote unter 28.006.516 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrolocher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrolocher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
M18HKP-201CA   BLECHLOCHER   IN2 (13 Angebote) 
Fadenkreuz zur Ausrichtung auf dem Werkstück Einfache Werkzeugaufnahme Auslöser ziehen, Loch stanzen Wiederholung – Abkoppeln vom Werkzeug, der Rohling fällt leicht heraus – erneut bearbeiten FORCE...
Milwaukee
4933451204
ab € 883,49*
pro Stück
 
 Stück
M18HKP-201C BLECHLOCHER IN2 (13 Angebote) 
Fadenkreuz zur Ausrichtung auf dem Werkstück Einfache Werkzeugaufnahme Auslöser ziehen, Loch stanzen Wiederholung – Abkoppeln vom Werkzeug, der Rohling fällt leicht heraus – erneut bearbeiten FORCE...
Milwaukee
4933451202
ab € 712,06*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Elektrolocher
^

Der Elektrolocher - ein praktischer Helfer in jedem Büro

Täglich fallen in Büros zahlreiche Dokumente an, welche ordentlich abgeheftet gehören. Allerdings müssen die Papierstapel natürlich zunächst gelocht werden. Alle Unterlagen in mühevoller Kleinarbeit zu lochen, fiele auf Dauer schwer und würde darüber hinaus auch zu viel Zeit kosten. Eigens, um diese Aufgabe in Firmen schneller erledigen zu können, damit das Papier abgeheftet werden kann, gibt es neben den einfachen Lochern auch spezielle Elektrolocher. Diese Büroausstattung ermöglicht es binnen kürzester Zeit, eine Vielzahl von Dokumenten lochen zu können. Der Kraftaufwand ist selbstverständlich ebenso weitaus geringer, so dass auch mehrere Unterlagen problemlos gleichzeitig gelocht werden können.

Elektrolocher - mit Batterie oder Netzteil betreiben

Zum einen besteht die Möglichkeit, einen Elektrolocher durch AA-Batterien mit Energie zu versorgen, um die Lochung vornehmen zu können, andererseits sind aber auch solche Bürogeräte mit einem Netzdadapter ausgestattet, welches den Strom aus der Steckdose zieht.

Unterschiede bei Elektrolochern

Besonders hilfreich sind Locher, in welche Sensoren eingebaut wurden. Diese Sensoren verhindern ein schräges Lochen der Dokumente, sofern sie nicht gerade eingelegt wurden. Ein perfektes Ergebnis ist also garantiert.

Der Sicherheitsfaktor bei Elektrolochern

Gerade Elektrolocher verfügen über scharfe Schneidwerkzeuge. Daher ist es ratsam, wenn Sie sich für ein Gerät entscheiden, welches über eine spezielle Sicherheitsabdeckung verfügt, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Andernfalls könnte es zu Verletzungen führen, wenn der Locher unsachgemäß genutzt wird. Selbstverständlich sollten Sie auch nur Papier einlegen, welches gelocht werden soll, denn andere Materialien könnten das Gerät und die integrierten Stanzen schnell zerstören. Ebenfalls sollte auf bekannte Gütesiegel geachtet werden, wenn die Wahl auf einen Elektrolocher für das Lochen von Dokumenten fiel. Das GS-Siegel steht hierbei für geprüfte Sicherheit.

Standardisierte und individuelle Lochabstände

Die meisten Elektrolocher verfügen fast ausschließlich über vorab eingestellte Standardabstände. Bei einer kleinen Auswahl von Geräten kann diese allerdings geändert und den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Im üblichen Fall liegt der genaue Abstand zwischen zwei Löchern bei exakt 80 mm, ein gängiger Abstand, über welche die meisten im Handel erhältlichen Schnellhefter, Order und Hängehefter verfügen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.