Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fetra fasstransportwagen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fasstransportwagen

  Fasstransportwagen  (43 Angebote unter 28.008.830 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fasstransportwagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fasstransportwagen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fasstransportwagen
^

Der Fasstransportwagen erleichtert den Transport schwerer Fässer

Mit einem Fasstransportwagen wird der Transport sehr schwerer Fässer erleichtert. Solch ein Transportwagen ist für den manuellen Gebrauch entwickelt worden und  bei Lagerarbeiten ein wichtiges Hilfsmittel.

Eine sichere Auffangwanne und ein starkes Gitterrost

Bei den Fasstransportwagen ist eine stabile und sichere Auffangwanne notwendig, um Umweltschäden durch defekte Fässer zu vermeiden. Mögliche austretende Flüssigkeiten werden in der Wanne sicher abgefangen und gelangen so nicht in die Umwelt.
Die Oberfläche, auf der die Fässer transportiert werden, sollte ein Gitterrost sein, der das Abfließen austretender Flüssigkeiten in die Auffangwanne ermöglicht.

Eine sehr stabile Konstruktion

Damit der Transport eines Fasses oder mehrerer Fässer ohne großen Aufwand und ohne Zwischenfälle verlaufen kann, ist eine geschweißte Stahlkonstruktion die beste Voraussetzung. Der Stahl sollte rostfrei sein und pulverbeschichtet, um eine Langlebigkeit und einen sicheren Einsatz zu gewährleisten.

Die Lenk- und Bockrollen des Fasstransportwagens

Die gesamte Last des Fasstransportwagens und der Fässer ruht auf den Rädern. Diese sollten daher besonders stark sein. In der Regel haben sich Polyamidräder bewährt. Diese verleihen dem Plattformwagen einen sicheren Stand und ermöglichen einen einwandfreien Transport. Der Transport wird dabei über zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen kontrolliert. Die beiden Rollenpaare sind für die hohe Flexibilität des Wagens notwendig. Mit Hilfe des Lenksystems kann der Wagen durch einen korrekten Gebrauch schnell die Richtung ändern.

Sichere Feststeller

Für das Verstauen des Fasstransportwagens oder für das Auf- bzw. Abladen der Fässer ist eine Feststellbremse am Wagen erforderlich. Diese verhindert ein plötzliches Wegrollen des Wagens. Die Feststeller sind einfach per Fuß zu bedienen und sichern den Wagen ab.

Normung und Sicherheit

Die Europäische Norm EN 1757-3 beinhaltet Richtlinien zur Sicherheit von Plattformwagen. Gemäß dieser Norm hergestellt Geräte wurden speziellen Tests unterzogen und sind europaweit erhältlich. Für Serienprodukte, wie den Fasstransportwagen, gibt es das GS-Zeichen, welches ein Gütesiegel ist. Die Wagen erhalten das GS-Zeichen, wenn ihre Bauart von einer unabhängigen Prüfstelle getestet und der Test bestanden wurde.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.