Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: maul griffmagnet, griffmagnet brugger
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Griffmagnet

  Griffmagnet  (22 Angebote unter 28.218.902 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Griffmagnet“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Griffmagnet"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Griffmagnet
^

Der Griffmagnet ist zwar klein, aber sehr kraftvoll

Magnete sind die Bürohelfer schlechthin. Mit ihnen lassen sich Dokumente oder wichtige Schriftstücke schnell und einfach auf den entsprechenden Oberflächen fixieren, sie sind schnell abnehmbar und hinterlassen keine Spuren. Ob für Notizzettel, Infoblätter oder Aushänge – mit bunten Griffmagneten können wichtige Schriftstücke schnell auf Infotafeln oder Bords befestigt werden. Ihr Vorteil: Ihre Oberseite ist im Gegensatz zu Flachmagneten oder Kugelmagneten erhöht und ähnelt der Form eines kleinen Griffes. Damit können die Magnete einfach bewegt und abgenommen werden.

Einsatzbereiche der Griffmagnete

Sie werden unter anderem bei Präsentationen und zur Planung eingesetzt. Griffmagnete werden ebenso in der Gastronomie eingesetzt, um Rezepte an Kühlschränken oder Menükarten in Schaukästen mit magnetischem Untergrund zu fixieren. Ebenso eignet sich der Griffmagnet als Schulbedarf, wenn Unterrichtsmaterialien beispielsweise an Tafeln fixiert werden sollen. Aufgrund ihrer Höhe sind sie meist nicht geeignet, um in besonders flachen, mit Glasflächen verschlossenen Schautafeln eingesetzt zu werden, da ein Verschließen der Kästen nicht möglich wäre. Hier ist auf flache Magnetvarianten wie zum Beispiel Rundmagnete oder Magnetplatten zurückzugreifen.

Die Ausführungen von Griffmagneten

Griffmagnete unterscheiden sich in der Tragkraft. So sind Ausführungen erhältlich, welche beispielsweise eine Traglast von über fünf Kilogramm problemlos fixieren können. Vor allem Griffmagnete, die mit einem Neodym-Magneten ausgestattet sind, bringen diese Kraft auf. Darüber hinaus erweisen sich Griffmagnete mit Neodym als äußerst korrosionsbeständig.

Unterschiedliche Farben vereinfachen die Organisation

Je nach Bedarf kann aus dezenten Magneten in Metalloptik (beispielsweise in Silber) gewählt werden. Diese werden eingesetzt, wenn die Magnete nicht auffallen sollen und die Fixierung der Schriftstücke möglichst dezent erfolgen soll. Ferner können Griffmagnete auch mit einer robusten Kunststoffummantelung in bunten Farben versehen sein. Sie haben damit eine Signalwirkung und dienen zugleich der Kennzeichnung. Für empfindliche Flächen (Glasmagnetwand, Fahrrad- oder Autobleche) sollten Griffmagnete mit Gummikappe verwendet werden, sodass der Untergrund nicht beschädigt wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.