Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Rundmagnet

  Rundmagnet  (1.829 Angebote unter 28.219.094 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rundmagnet“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rundmagnet"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   122   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rundmagnet
^

Rundmagnete für Ihre werbewirksame Präsentation

Wenn man von Präsentationen spricht, fällt vielen mit Sicherheit das Whiteboard, welches auch Weißwandtafel genannt wird, oder aber das Flipchart ein. Whiteboards sind weiße Tafeln, die mit speziellen Stiften, den Whiteboard-Markern, beschrieben und hinterher wieder streifenfrei mit einem Whiteboard-Löscher gereinigt werden können. Es gibt sie als mobiles Standmodell oder aber zur Wandmontage. Flipcharts sind ebenfalls Tafeln, welche meist einen Fuß auf Rollen oder drei klappbare Füße haben, wodurch man mobil ist.

Präsentationsmaterial bleibt ohne Beschädigungen

Eine wichtige Eigenschaft dieser Tafeln ist der Magnetismus. Sie erweitern durch diese Eigenschaft Ihre Möglichkeiten. Arbeiten Sie mit Moderationskarten oder vorgefertigten Entwürfen. Ohne Magnete funktioniert dies aber nicht. Diese praktischen Helfer sorgen dafür, dass Ihre Präsentationsmaterial auch hängen bleibt. Rundmagnete können ganz einfach befestigt und wieder gelöst werden. So bleiben Ihre Unterlagen ohne Beschädigungen. Dabei ist es egal, ob Sie das Material im Hoch- oder Querformat einsetzen. Zur besseren Übersicht empfiehlt es sich, mit verschiedenen Farben zu arbeiten. Häufig werden diese Rundmagneten deshalb in unterschiedlichen Größen und farbig sortierten Sets angeboten.
Was und wie viel ein solcher Magnet halten kann, hängt von seiner Stärke (Haftkraft), also dem ihm umgebenden Magnetfeld, ab. Während bei einer Pinnwand Nadeln verwendet werden, sind Magnete deutlich anwenderfreundlich.

Wichtige Informationen für jeden sichtbar

Doch nicht nur während einer Präsentation können Sie Rundmagnete verwenden. In Büros oder Schulen macht man sich diese magnetischen Helfer  ebenfalls zu nutze, in dem man Bekanntmachungen, Arbeitsanweisungen oder andere wichtige Informationen beispielsweise in Schaukästen aufhängt und diese somit für jeden sichtbar macht. Die Daten lassen sich auch schnell wieder abnehmen und mit neuen auswechseln. Das, was gerade wichtig ist, kann somit schnell angebracht werden. So sind Ihre Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand.

Sie suchen noch mehr?

Mercateo bietet es Ihnen. Zur perfekten Präsentation empfehlen wir Ihnen einen Moderationskoffer, denn darin befindet sich alles, was Sie brauchen beispielsweise Moderationskarten oder Laserpointer. Nicht zu unterschätzen sind auch Prospektständer z. B. auf Messen - sind originell, dienen als Blickfang und sind zugleich auch kleine Informationsstände.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.