Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Grillanzünder

  Grillanzünder  (27 Angebote unter 28.011.742 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grillanzünder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grillanzünder"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Grillanzünder
^

Mit dem Grillanzünder den Grill schnell in Gang setzen

Vor dem eigentlichen Grillvergnügen muss die Grillkohle vollständig durchglühen. Um das Anheizen des Grills in Gang zu setzen, gibt es verschiedene Grillanzünder. Bei der Auswahl geeigneter Produkte sind neben der Sicherheit weitere Faktoren wie Handhabung, Rußentwicklung und Funkenflug zu bedenken.

Ein Hinweis zur Sicherheit

Die Verwendung von Spiritus oder Benzin ist nicht zu empfehlen, denn diese hochexplosiven Brandbeschleuniger verpuffen bereits bei geringer Temperatur. Die Flammen können mehrere Meter hoch schießen und schlimme Verletzungen verursachen. Kinder sollten grundsätzlich von sämtlichen Grillanzündern - möglichst auch vom Grill selbst - ferngehalten werden. Sind kleine Kinder in der Nähe, ist es besser, auf flüssige Anzünder zu verzichten; diese werden leicht mit Getränkeflaschen verwechselt. Verschlucktes Paraffin kann Lungenschäden zur Folge haben. Davon abgesehen unterliegen Grillanzünder in Deutschland den gesetzlichen Richtlinien laut DIN EN 1860.

Grillanzünder in verschiedenen Formen

Elektroanzünder und Heißluftföhns

Elektrische Anzünder erhalten Sie in Form einer Heizschlange, die Sie unter Briketts oder Kohle legen. Das Heizelement entzündet den Brennstoff emissionsfrei, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen. Kohle ist nach rund 40 Minuten durchgeglüht. Grillföhns bringen die Kohle durch den heißen Luftstrom in Gang, kalte Luft ist zum Schüren der Glut vorgesehen. Mit dem Föhn ist die Kohle am schnellsten einsatzbereit, allerdings lässt sich starker Funkenflug kaum vermeiden. Wegen der Abhängigkeit vom Strom eignen sich elektrische Heizelemente und Föhns nicht zum Grillen in freier Natur.

Anzündkamin

Anzündkamine bestehen hauptsächlich aus einem oben offenen Blechrohr mit mehreren seitlichen Öffnungen für die Belüftung. Der untere Bereich ist durch einen Drahtrost vom Oberteil abgeteilt. In den unteren Bereich kommt Papier oder ähnlich leicht entflammbares Material, das Oberteil wird mit Holzkohle gefüllt. Nach etwa 20 Minuten (je nach Größe) ist die Kohle grillbereit. Um Verbrennungen zu vermeiden, benutzen Sie im Umgang mit dem Anzündkamin immer dicke Grillhandschuhe. Seien Sie auch vorsichtig wegen des Funkenflugs, der beim Umschütten der Kohle leicht entstehet.

Anzünder auf Paraffin-, Kerosin- oder Petroleumbasis

Paraffinanzünder erhalten Sie als Gel, Creme, in Würfelform oder flüssig. Sie sind praktisch anzuwenden, rußen aber fast alle und haben einen unangenehmen Geruch. Bei dickflüssigen Produkten ist dieses Problem weniger ausgeprägt. Nach 30 bis 40 Minuten ist die Kohle startklar. Legen Sie das Grillgut erst auf den Grillrost, wenn der Anzünder komplett verbrannt ist, damit der Geschmack nicht beeinträchtigt wird.

Holzwachs und Holzwolle

Holzwachsanzünder entwickeln nur wenig Ruß und sind nahezu geruchlos. Holzwolle qualmt dagegen beträchtlich. Auch bei diesen Produkten dauert es rund 40 Minuten, bis die Kohle grillbereit ist.

Anzündsprays

Um die Kohlen zu entzünden, müssen Sie den Sprayknopf drücken, den Sprühnebel mit dem Feuerzeug entzünden und weitere zwei Minuten lang den Knopf gedrückt halten. Nach dem etwas umständlichen Anzünden glühen die Kohlen schnell und sicher durch. Bitte nicht gegen den Wind sprühen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.