Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Handbrause

  Handbrause  (1.448 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handbrause“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handbrause"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   97   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handbrause
^

Die Handbrause sorgt für ein bequemes Duschen

Handbrausen gehören zur unverzichtbaren Bad- und Duschausstattung und sind Bestandteil der modernen Sanitärtechnik. Meist befinden sich Handbrausen an einem Brauseschlauch, so dass man die Möglichkeit hat, den Abstand zur Brause und die Position der Brause zu variieren. Im Gegensatz zu fest montierten Duschköpfen hat man mit der Handbrause die Möglichkeit, den Wasserstrahl gezielt zu platzieren.

Der Wasserstrahl sollte regulierbar sein

Viele Handbrausen verfügen über eine manuelle Strahleinstellung. Mit dieser kann man den Wasserstrahl regulieren und den eigenen Bedürfnissen anpassen. Ein harter Wasserstrahl dient beispielsweise dazu, verhärteten Schmutz besser abwaschen zu können. Ein weich eingestellter Strahl dient der sanften Waschung mit einem Duschbad. Der Duschstrahl sollte vom Gefühl eines leichten Sommerregens bis hin zum Gefühl einer wilden Massage reichen. Die Düsen der Handbrause sind für den Strahl verantwortlich. Je mehr Düsen ein Duschkopf hat, desto genauer kann der Strahl eingestellt werden.

Handbrausen sollten über einen guten Griff verfügen

Bei einer Handbrause ist es wichtig, sie stets kontrollieren zu können. Darum sollte der Griff einer Handbrause so beschaffen sein, dass eine nasse Hand ihn halten kann, ohne dass die Gefahr besteht, die Brause fallen zu lassen. Ein gutes Handling zeichnet sich dadurch aus, dass man die Handbrause schnell von einer Hand in die andere geben kann. Rutschfestigkeit sollte durch das entsprechende Material gewährleistet sein. Wenn die Handbrause nicht benötigt wird oder sie ähnlich wie ein fest montierter Duschkopf das Wasser flächig abgeben soll, kann die Handbrause in speziell dafür vorgesehene Wand- und Brausehalter abgelegt werden.

Unterschiedliche Formen

Handbrausen gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Ein besonders großes Duschvergnügen hat man mit größeren Brausen. Es ist hierbei vor allem auf den Durchmesser des Brausekopfs zu achten. Die einfachen Handbrausen verfügen über einen relativ kleinen Kopf und wenige Düsen. Ihr Strahl kann nur sehr begrenzt verstellt werden. Komfortable Handbrausen sind verchromt und können an jeden Duschschlauch angeschlossen werden. Sie verfügen über Wasserspar- und Wasserstoppfunktionen. Außerdem gibt es Anti-Kalk-Vorrichtungen, die eine besonders lange Funktionalität gewährleisten. Es gibt auch beleuchtete Modelle. Diese Handbrausen verfügen über LED-Leuchten und in der Regel über einen Innengenerator, der den Strom für das Licht erzeugt. Das heraustretende Wasser wird in einem besonderen Licht erhellt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.