Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Brauseschlauch

  Brauseschlauch  (795 Angebote unter 28.006.589 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brauseschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Brauseschlauch
^

Der Brauseschlauch als Teil der Badausstattung

Ein Brauseschlauch dient dem Wassertransport aus der Wasserleitung in einen Duschkopf bzw. in eine Handbrause. Der Schlauch erlaubt eine hohe Flexibilität beim Duschen, da er nicht fest verankert ist, sondern lediglich die Verbindung zwischen Wasserleitung und Handbrause ist. Die Brause kann je nach Länge und Montierung des Schlauches unterschiedlich weit bewegt werden. Montiert wird der Schlauch über einen Drehanschluss.

Ein Brauseschlauch sollte flexibel sein

Das Wichtigste am Brauseschlauch ist seine Flexibilität, denn damit unterscheidet er die Handbrause von einem festen montierten Duschkopf. Der Schlauch sollte in alle Richtungen biegbar sein, ohne dass eine Behinderung des Wasserflusses auftritt oder gar der Schlauch Schaden nimmt. Gerade bei Metallschläuchen besteht bei zu großer Biegung die Gefahr eines Bruches. Um Schläuche vor Knicken und Rissen zu bewahren, gibt es Knick- und Verdrehschützer, die am Schlauch angebracht werden können.

Kunststoff oder Metall

Brausenschläuche gibt es als Metallschläuche und als Schläuche aus Kunststoff. Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile. Der Vorteil der Metallschläuche liegt in der Robustheit und in der Optik. Der Nachteil ist, dass es schneller zu Kalkablagerungen kommen kann und der Schlauch brüchig werden könnte. Kunststoffschläuche sind leichter als Metallschläuche, das Material ist zudem häufig knick- und reißfest ist. Es gibt die Möglichkeit, Kunststoffschläuche in Metalloptik zu erwerben.

Zubehör für den Brauseschlauch: Wandhalterung und Wasserspareinsatz

Brausehalter dienen dazu, sowohl die Handbrause als auch den Brauseschlauch während des Waschens oder nach dem Waschvorgang abzulegen. Achten Sie vor einem Kauf darauf, dass der Brauseschlauch in den Wandhalter passt und dieser weder zu groß noch zu klein ist. Wasserspareinsätze reduzieren den Wasserverbrauch und lassen sich einfach in den Schlauch integrieren.
   


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.