Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Herrenhemd

  Herrenhemd  (5.665 Angebote unter 28.006.142 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Herrenhemd“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   378   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Herrenhemd
^

Mit einem Herrenhemd immer passend gekleidet

Das Hemd gehört zur klassischen Herrenbekleidung. Es ist nicht nur ein modisch zeitloses Kleidungsstück, sondern für den Berufsalltag unverzichtbar. In den gastronomischen Berufen wird größten Wert auf ordentliches Erscheinungsbild gelegt. Die Wirkung auf die Gäste ist enorm wichtig, schließlich geht es um den guten Ruf des Unternehmens. Aus diesem Grund gibt es für alle Bereiche der Gastronomie und des Gastgewerbes Hemden in verschiedenen Farben und Ausführungen.
Neben den klassischen, weißen Baumwollhemden, die vor allem im gehobenen Restaurants bevorzugt werden, gibt es auch Modelle in schwarz, hell- und dunkelblau, grau oder anderen Farben. Kornblaue Hemden sind eine gute Alternative zu den üblichen weißen. Die bunten Hemden eignen sich hervorragend für ein modernes Café oder Bistro. Auch in Tanzlokalen werden des öfteren farbige Hemden getragen, ganz im Stil des Lokals.

Lang- oder kurzärmeliges Herrenhemd

Für den Sommer gibt es Varianten mit kurzen bzw. 1/4 Ärmeln, natürlich mit dem klassischen Hemdkragen. Für besonders kühle Tage kann unter die Langarmhemden problemlos ein Unterhemd oder T-Shirt getragen werden. Die Modelle aus Baumwolle verhindern übermäßiges Schwitzen, was sowohl für das Personal als auch für die Gäste sehr angenehm ist. Es gibt kaum etwas Schlimmeres als Kellner mit Schweißflecken unter den Armen. Deshalb sollte größten Wert auf gute Stoffqualität gelegt werden und das Personal immer mit mehreren Hemden ausgestattet sein. So können sich die Kellner bei Bedarf schnell umziehen und sehen immer gepflegt aus.

Gute Figur im Herrenhemd

Außer den pflegeleichten und größtenteils farbechten Baumwollhemden gibt es auch moderne Modelle, die durch einen hohen Stretchanteil sehr figurbetont geschnitten sind. Die Herrenhemden werden in allen gängigen Größen angeboten, so dass sowohl sehr schlanke als auch kräftigere Männer darin eine gute Figur machen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.