Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hinweisschilder

  Hinweisschilder  (1.985 Angebote unter 27.984.391 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hinweisschilder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hinweisschilder"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   133   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hinweisschilder
^

Hinweisschilder – für ausreichende Informationen immer und überall


Kurz prägnant und gut sichtbar soll der Hinweis oder die Information sein, die Sie jedem zuteil werden lassen wollen. Schilder, die in der richtigen Höhe angebracht sind, vermitteln dies. Hinweisschilder machen auf die unterschiedlichsten Sachverhalte aufmerksam, können warnen, leiten und  wertvolle Regelungen nahe bringen.

Unmengen von Einsatzbereichen

Hinweisschilder können in fast jeder Alltagssituation eingesetzt werden und sind vor allem im gewerblichen Bereich enorm wichtig, um Kennzeichnungen vorzunehmen und eine Übersicht für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner zu bieten. Ein Hinweisschild kann Verbote, Gebote oder einfach nur Informationen preisgeben.

Betriebliche Kennzeichnung

Ob es um sicherheitsrelevante Themen wie den Hinweis auf verbotenes Rauchen oder offenes Feuer geht oder aber um die Kennzeichnung von Notschaltern - damit diese im Ernstfall schnell gefunden werden, sind Hinweisschilder auf jedem Firmengelände unerlässlich. Gerade, wenn es um die Arbeitssicherheit geht, ist es angebracht, auf Hinweisschilder zurückzugreifen. Sie rufen Pflichten in Erinnerung; so wird z. B. auf das Tragen bestimmter und spezifischer Sicherheitskleidung hingewiesen, ohne dass eine mündliche Kommunikation erfolgen muss. Piktogramme erleichtern neben Schriftzügen die Orientierung.

Gewerbliche Kennzeichnungen

Verweisen Sie mit einem Hinweisschild doch auf Ihre Öffnungszeiten. Oder wenn Sie Urlaub machen wollen, informiert ein Hinweisschild Ihre Kunden über Gründe und Dauer Ihrer Abwesenheit. Wichtige Informationen werden so durchgängig übermittelt. Gerade im Bereich der Kennzeichnung im gewerblichen Bereich wird fast ausschließlich auf Hinweisschilder mit Schriftzug ohne Piktogramm zurückgegriffen.

Sicherheitseinrichtungen kennzeichnen

Mit Hinweisschildern, die vermitteln, wo sich welche Sicherheitseinrichtung wie der Verbandskasten, die Augendusche oder der Feuerlöscher befindet, sind Sie gegen Unfälle und Gefahren gut gewappnet. So wird im Ernstfall schnelle Hilfe gewährleistet. Ihre Mitarbeiter, die eine Sicherheitsunterweisung erhalten haben, finden die nötigen Gerätschaften schnell. Aber wie sieht es mit Besuchern und Kunden aus?

Gefährdung bei Tankanlagen

Tankanlagen, Lager oder Garagen, in denen brennbare und explosive Stoffe aufbewahrt werden, sind besonders gefährdet. Damit das Risiko so gering wie möglich gehalten wird, eignen sich entsprechende Hinweisschilder. Informieren Sie über Gefahren und Regeln, die eingehalten werden sollen, damit das Risiko eines Unfalls minimiert wird - wie zum Beispiel offenes Licht, Rauchen oder das Spielen von Kindern.

Immer einsatzbereit?

Feuerwehrzufahrten oder -ausfahrten, aber auch Rettungswege freizuhalten, kann im Zweifelsfall Leben retten. Umso wichtiger ist es, gerade solche Bereiche gut sichtbar zu kennzeichnen. Zugestellte Hydranten, Feuerlöscher und Zufahrtswege erschweren Rettungsarbeiten enorm.

Hinweisschilder für Ihr Kraftfahrzeug

Im Straßenverkehr wimmelt es von Verbots- und Gebotsschildern. Manchmal wird es allerdings auch wichtig, Ihr eigenes Fahrzeug mit einem Hinweis für andere Verkehrsbeteiligte zu versehen. Warnungen sind wichtig. Ob es um Hinweise an LKW geht, die den nachfolgenden Verkehr vor dem ausschwenkenden Anhänger beim Überholen warnen oder darauf verweisen, dass Sie beim Ausparken einen bestimmten Rangierabstand benötigen. Gefährdungen ohne Verbote, sondern durch Hinweise ausräumen, ist hier die Devise.

Der Umwelt zuliebe

Damit jeder den passenden Platz für seinen Müll bei der Abfallentsorgung findet, werden Hinweisschilder eingesetzt. Eine ideale Mülltrennung wird unter anderem durch Kennzeichnung der einzelnen Behältnisse wie Mülltonnen und Abfallsammlern erreicht. So verschwinden Batterien im dafür vorgesehenen Batterie-Sammelbehälter und Altöle in Werkstätten landen im passenden Altölsammler.

Piktogramm oder Text?

In einigen Bereichen ist der Einsatz von Schriftzeichen unumgänglich. Hier werden gezielte Hinweise gegeben. Allerdings muss die Schrift eine entsprechende Größe aufweisen und der Kontrast zum Untergrund der Beschilderung deutlich sein. Gut sind schwarze Zeichen auf weißem oder gelbem Grund. Diese Farbkombinationen sind ideal zur schnellen Aufnahme von Informationen. Die Schriftgröße entscheidet darüber, von welcher Entfernung man den Hinweis wahrnehmen kann. Bei Hinweisschildern mit Text ist es ebenso wichtig, sich auf die notwendigsten Informationen zu beschränken, damit man eine schnelle Übersicht erhält und das Gelesene gut erfassen kann.
Piktogramme verbildlichen Hinweise. Ausrufungszeichen vermitteln sofort Achtung. Durchgestrichene Zigaretten vermitteln Rauchverbote. Piktogramme sind ohne Anstrengungen verständlich und vor allem für jede Altersgruppe geeignet.

Aufkleben oder Aufstellen?

Je nachdem, wo Sie die Hinweisschilder befestigen möchten, sollten Sie die Wahl treffen, ob Sie eine ebene Fläche zur Verfügung haben, auf der Sie Hinweisschilder in Form von Folien aufkleben können, oder es nötig wird, Aluminiumschilder zu verwenden, die man aufschrauben oder an Schilderpfosten oder -trägern befestigen kann. Hier kommt es bei der Auswahl eindeutig auf die gegebenen Umstände an.

Sie suchen mehr zur Beschilderung?

In unserer Kategorie Sicherheitskennzeichnung, finden Sie von Verkehrskennzeichnungen über Verbotsschilder bis hin zur Gefahrstoffkennzeichnung eine große Auswahl an Produkten um Ihre Firma noch sicherer zu gestallten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.