Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Industrieeimer

  Industrieeimer  (73 Angebote unter 28.031.295 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Industrieeimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Industrieeimer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Industrieeimer
^

Industrieeimer: Belastbare Eimer für die Industrie, Gastronomie und Handwerk

Die Industrieeimer sind belastbare Behälter mit Tragegriff und Ausgussschnaupe. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Granulate. Die Eimer können leicht transportiert werden und ermöglichen das genaue Dosieren und Vermengen.
Der Industrieeimer ist in vielen Bereichen des Handwerks, der Industrie und Gastronomie zu finden. Er eignet sich für
  • den Transport,
  • das Mischen,
  • das Umfüllen,
  • die Dosierung und
  • die Aufbewahrung
verschiedenster Flüssigkeiten und loser, schüttbarer Stoffe. Einige der professionellen Eimer sind lebensmittelbeständig oder autoklavierbar. Industrieeimer mit Deckel können auch für die längerfristige Lagerung eingesetzt werden.

Der Industrieeimer im Detail

Der Industrieeimer ist ein Eimer mit geringem Eigengewicht, der mit einer oder beiden Händen getragen werden kann. Er ist mit einem Tragebügel ausgestattet, der zusätzlich einen Rollgriff enthalten kann. Beide Elemente sind beweglich um einen möglichst komfortablen Transport zu gewährleisten. Die meisten Industrieeimer verfügen über eine Skala, durch die das Volumen der eingefüllten Flüssigkeit bestimmt werden kann. Die Skala ist innen oder außen angebracht. Eine Messleiste auf der Außenseite des Eimers kann nur abgelesen werden, wenn der Eimer aus transparentem Material gefertigt ist.
Der typische Industrieeimer bietet eine Ausgussschnaupe. Diese Auswölbung im Randbereich des Eimers erleichtert das Ausgießen der Flüssigkeit. Ohne eine Ausgussschnaupe läuft der Inhalt in einem breiten Schwall aus dem Eimer; die Schnaupe bündelt die Flüssigkeit zu einem dosierbaren, exakten Strahl und kann auch das Nachtropfen verhindern.

Aus welchem Material sind die Eimer gefertigt?

Der Eimer ist meist aus einem säurebeständigen, dauerhaften Kunststoff gefertigt. Dieses Material hat ein deutlich geringeres Eigengewicht, als es mit Stahlblech oder Edelstahl zu erreichen wäre. Der Kunststoff ist jedoch weniger robust und anfälliger als metallisches Material. Für die Industrieeimer wird meist Polyethylen verwendet. Dieser Kunststoff ist beständig gegen viele Lösungsmittel, wie Säuren und Laugen, Alkohole, Öle und Wasser. Einige Industrieeimer sind auch für den Einsatz mit Benzin geeignet. Bei der Auswahl eines Industrieeimers sollte auf Wechselwirkungen der zu transportierenden Stoffe mit dem Material des Eimers geachtet werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.