Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kunststoffeimer

  Kunststoffeimer  (731 Angebote unter 28.006.142 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kunststoffeimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kunststoffeimer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   49   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kunststoffeimer
^

Der Kunststoffeimer als vielseitiges Transportwerkzeug

Der Kunststoffeimer ist äußerst vielseitig einsetzbar. So eignet sich der spezielle Eimer beispielsweise zur Lagerung oder auch zur Bevorratung von flüssigen oder auch festen Stoffen. Bei der Modellauswahl sollten jedoch diverse Entscheidungskriterien berücksichtigt werden, um die richtige Variante für den individuellen Bedarf, wie zum Beispiel einen Putzeimer, zu wählen.

Modellunterschiede und Einsatzmöglichkeiten unter die Lupe genommen

Die Behälter können beispielsweise eine runde oder auch eckige Form aufweisen. Speziell die eckigen Varianten eignen sich hierbei zur Reinigung vom Einwascher, Schrubbern oder dem Fensterwischer, die modellabhängig darin problemlos eingetaucht und gesäubert werden können. Auch als Ersatz-Eimer für Reinigungswagen können die Modelle ausführungsabhängig Verwendung finden, wobei -je nach Ausführung - ein Sieb integriert werden kann, um beispielsweise Wischmopps darin auszuwringen.

Die besonderen Vorzüge gegenüber anderen Eimern im Überblick

Der Kunststoffeimer charakterisiert sich beispielsweise durch sein leichtes Gewicht gegenüber dem Metalleimer, dem Emaille-Eimer oder auch dem Edelstahleimer. Des Weiteren ist der Kunststoff vor Korrosion geschützt. Ebenso ist eine einfache, wie auch rückstandslose Reinigung gewährleistet, sodass der Eimer zügig wieder zum Einsatz kommen kann. Auch im Volumen differenzieren sich die Modelle. Vom Fassungsvermögen her größere Kunststoffeimer bieten den Vorzug, dass beispielsweise das Wischwasser nicht so häufig gewechselt werden muss. Ist eine Skala im Inneren des Eimers erkenntlich, so erleichtert dieses Kriterium ferner das Dosieren des Reinigungsmittels, das oftmals auf eine bestimmte Wassermenge bezogen ist. Ist des Weiteren ein Ausgießer vorhanden, ist das einfache Ausschütten von Flüssigkeiten gegeben. Ein Henkel ermöglicht darüber hinaus das einfache Tragen. Varianten mit Metallbügel eignen sich ferner auch als Bau-Eimer, in dem beispielsweise Schutt abtransportiert werden kann, sofern eine äußerst stabile Konstruktion gewährleistet ist. Auch für Beton sind diese Ausführungen geeignet. Ist eine zusätzliche Bedruckung möglich, kann der Inhalt auch von außen direkt erkannt werden, sofern ein Eimerdeckel diesen verdeckt oder kein Piktogramm vorhanden ist. Ein Eimerdeckel überzeugt andererseits auch als Schutz des Inhalts.Alternativ sind unterschiedliche Eimer-Farben vorteilhaft, die nach Bedarf gewählt werden sollten. Sogar als Laborbedarf können Kunststoffeimer je nach Modell Verwendung finden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.