Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Japanischer Naturstein

  Japanischer Naturstein  (0 Angebote unter 28.031.109 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Japanischer Naturstein"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Japanischer Naturstein
^

Japanischer Naturstein für den finalen Feinschliff nach groben Schleifprozessen

Abziehsteine können einerseits synthetische Steine und andererseits Natursteine sein, mit denen die feine Klinge von einem Messer oder auch die grobe Schneide von unterschiedlichem Handwerkzeug korrigiert oder nachgezogen werden kann. Anders als hart gebundene Abziehsteine wie der Diamant-Schleifstein, Korund-Schleifstein oder Schruppstein zum Entfernen grober Korrosionsschäden sowie Rost und zum Ausbessern von Klingen bei Ausbrüchen, bietet der japanische Naturstein als typischer Wasserstein eine weiche Bindung in der Matrix.

Besondere Vorteile des Natursteins gegenüber der Schleifmaschine

Die gewünschte Ausschwemmung der weichen Korn-Bindung durch Wasser als Lösungsmittel zum Feinschliff spart zusätzlich eine Schleifpaste. Der japanische Naturstein verfügt wegen der natürlichen Schleifpartikel über bessere abrasive Eigenschaften als eine oft Schleifmaschine inklusive Schleifscheiben, die bei dem Feinschliff den Klingenspiegel hochwertiger Messer oder die Schneiden diverser Werkzeuge beeinträchtigen können.

Eigenschaften und Modelle des japanischen Natursteins

Der japanische Naturstein eignet sich für unterschiedliche Einsatzbereiche.
  • Vor allem hochwertige Kochmesser und japanische Messer sind für einen maximalen Härtegrad aus niedrig oder hoch legierten Kohlenstoffstählen gefertigt.Um in diesem Bereich die empfindliche Klinge oder Schneide von einem Küchenmesser, Jagdmesser oder Kochmesser mit einer abschließenden präzisen Kante zu versehen, eignen sich Steine aus feinem Sedimentstein.
  • Modelle aus Kalksandstein mit mittlerem Gefüge verfügen durch eine hohe Wasserbindekapazität über eine optimale natürliche Ausschwemmung, sodass Stecheisen, Hobel oder andere Werkzeuge zur Holzbearbeitung und Gartengeräte mit dem letzten Schliff versehen werden können.

Zubehör zum Abrichten und zur Klingenpflege

Zum Schutz vor Korrosion wie Flugrost nach dem Schleifprozess sollte anschließend das passende Pflegeöl oder Universalöl als Zubehör an den Klingen oder Schneiden zum Einsatz kommen, damit die feinen Metallporen verschlossen werden.
Um den optimalen abrasiven Materialabtrag am Schleifobjekt zu bewahren, sollte der japanische Naturstein selbst für eine plane, ebene Oberfläche regelmäßig mit einem passenden härteren Abrichtstein geglättet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.