Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: rubbermaid kinderhochstuhl, bolero kinderhochstuhl
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kinderhochstuhl

  Kinderhochstuhl  (19 Angebote unter 28.160.716 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kinderhochstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kinderhochstuhl"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kinderhochstuhl
^

Kinderhochstuhl – legen Sie Wert auf Sicherheit und Qualität

Ab einem gewissen Alter und Größe kommt man um einen Kinderhochstuhl nicht herum. Schließlich soll das Kleinkind so schnell wie möglich am Familientisch mit essen und trinken sowie den normal Tagesablauf miterleben können. Ein Kinderstuhl ist extra für Kleinkinder konzipiert, so ist das Füttern auf Augenhöhe möglich. Worauf Sie beim Kauf achten sollten, möchten wir Ihnen im Folgenden erläutern.

Kippsicher und mit kinderfreundlicher Lackierung

Kinderhochstühle sind in den unterschiedlichsten Formen und Varianten erhältlich. So gibt es auch kombinierte Stühle, die aus einem Tisch und einem Stuhl bestehen, oder die „mitwachsende“ oder zusammenklappbare Variante. Bei all diesen Möglichkeiten sollten Sie viel Wert auf die Sicherheit und Qualität legen. Denn was nützt Ihnen ein Kinderstuhl, in dem das Kinder nicht sicher sitzt und es bei lebhaften Bewegungen dazu kommen kann, dass der Stuhl z. B. umkippt. Auch das sollte eine guter Stuhl überstehen. Wichtig sind eine kinderfreundliche - also speichel- und schweißfeste - Lackierung sowie abgerundete Kanten und Ecken, damit sich das Kind nicht verletzt. Achten Sie deshalb beim Kauf auf Sicherheitssiegel z. B. die TÜV-Plakette oder das GS-Zeichen.

Ab wann eignet sich ein Kinderhochstuhl?

Ab einem Alter von etwa acht bis neun Monaten bzw. ab einer Größe von 70 cm kommt in der Regel ein Kinderhochstuhl in Frage. Allerdings hängt dies auch davon ab, ob das Kind bereits selbstständig sitzen kann und die dafür notwendige Muskulatur überhaupt schon aufgebaut hat.

Die unterschiedlichen Varianten und ihre Features

Wie bereits erwähnt, sind die Sicherheit und Qualität von Kinderstühlen besonders wichtig. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass dieser auch bequem ist und über eine Rückenlehne, Auflageflächen und verstellbare Fußstützen verfügt. Standardmäßig sind viele mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet, der verhindern soll, dass das Kind ungewollt aufstehen oder unter dem Tisch durchrutschen kann. Verfügt der Kinderstuhl über Rollen, sollte dieser auf jeden Fall mit einer Bremse feststellbar sein.
  • Mitwachsende Stühle: Sie wachsen quasi mit dem Kind mit. Möglich machen das verstellbare Fußstützen und Sitzflächen. Fußstützen sind wichtig, damit das Kleinkind dort seine Füße abstellen kann und diese nicht in der Luft baumeln können. Für einen bequemen Sitz sorgt ebenfalls eine verstellbare Sitzfläche, die man an die Größe des Kindes anpassen kann. Diese Form des Kinderstuhls eignet sich für kleine Kinder, die noch nicht selbstständig auf einem normalen Stuhl sitzen können.
  • Tisch-Stuhl-Kombinationen: Diese Form ist eine Kombination aus Stuhl und Tisch. Der Stuhl lässt sich dabei auf dem Tisch befestigen, es können aber auch beide auf dem Boden platziert werden, so dass das Kind ihn als Kindertisch und -stuhl gleichzeitig und separat nutzen kann.
  • Kinderdrehstuhl: Ab einem gewissen Alter ist das Kind dann doch aus dem Hochstuhl herausgewachsen. Auch beim Kauf einer Kinderzimmerausstattung ist auf Qualität und Sicherheit z. B. keine scharfen Kanten sowie Verstellmöglichkeiten zu achten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.