Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Maus Handgelenkauflage

  Maus Handgelenkauflage  (284 Angebote unter 28.031.436 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Maus Handgelenkauflage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Maus Handgelenkauflage"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   19   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Maus Handgelenkauflage
^

Die Maus-Handgelenkauflage für Büroarbeit ohne Folgeschäden

In vielen Büros kommt man heutzutage fast nie ohne modernste Technik aus. Vor allem die Arbeit am Computer ist in jeder Branche vertreten und verlangt den Angestellten einiges an körperlicher Härte ab, denn obwohl bei vielen Produkten auf eine ergonomische Form geachtet wird, wirkt sich falsche oder fehlende Zubehör negativ auf die Gesundheit aus. Vor allem das viel verbreitete RSI-Syndrom (auch Mausarm genannt), das zu schmerzhaften Verspannungen in der Hand und im Handgelenk führt, kann bei monotoner Arbeit mit der Maus schneller und unvorbereiteter auftreten, als sich vermuten lässt.

Mit Ergonomie vorbeugen

Ergonomische Schreibtische und ergonomische Bürostühle, angenehmes Licht sowie neue Computertechnik gehören zur Standardeinrichtung für jedes moderne Büro. Doch Kleinigkeiten wie Maus- oder Tastatur-Handgelenkauflagen, welche den Büroalltag aus Dauer maßgeblich angenehmer gestalten, werden oftmals vernachlässigt. Dabei sind sie extrem günstig im Vergleich zu anderer Zubehör und tragen dennoch mehr zur Gesundheit bei als beispielsweise eine tolle Lampe. So wird chronischen Erkrankungen vorgebeugt, was sich auf Dauer auf die Leistung und das Durchhaltevermögen der Angestellten auswirkt.
Näheres zum Thema finden Sie auf unserer Gesamtübersicht Ergonomie.

Die ausgeklügelte Maus-Handgelenkauflage

Die Handgelenkauflage für Mäuse ist für oft in das Mauspad, welches den Rutschvorgang der Maus verbessert, mit integriert. Es erlaubt dem Benutzer, die Hand abzulegen, stützt das Handgelenk auf angenehme Weise und erleichtert somit eine langzeitige Arbeit am Computer. Die Handauflage ist fast immer mit einer Gelfüllung ausgestattet, die sich dem Druck der Hand anpasst und somit jedem Benutzer eine optimale ergonomische Form bietet. So entspannen sich die Sehnen und vor allem die Knochen der Handwurzel liegen entspannt und weich auf, statt am Tisch zu reiben.
Die Handgelenkauflagen werden in unterschiedlichsten Größen angeboten und sind immer etwas rundlich gehalten, um Druckstellen zu vermeiden. Durch die automatische Hebung der Hand werden unangenehme Schürfungen und das Quetschen von Blutgefäßen am Tisch vermieden. Außerdem knickt das Handgelenk nicht ab und sorgt dafür, dass der Benutzer die Bedienung der Maus als angenehm und schmerzfrei empfindet.

Worauf zu achten ist

Damit die Hand auf Dauer angenehm aufliegt, gilt es, auch auf die Ober- und Unterseite der Handauflage zu achten. Die Oberfläche sollte einen weichen kurzfaserigen Bezug haben, damit die Hand zum einen nicht unterkühlt wird und zum anderen leicht über den Bezug gleitet. Die meisten Bezüge geben die Normaltemperatur des Raumes wieder und sorgen somit für ein angenehmes Gefühl in der Hand. An der Unterseite der Maus-Handgelenkauflage sollte ein Gummibezug für eine Rutschfestigkeit auf dem Tisch sorgen. Denn wenn die Auflage ständig verrutscht, kann auch keine optimale Entspannung und somit kein effektives Arbeiten gelingen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.