Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Monitorarm

  monitorarm hftek  (64 gefilterte Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 71,11*
 Stück 
ab € 47,98*
 Stück 
Topseller
ab € 72,92*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Monitorarm“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts

“Da wackelt nix”: Fest verankert und flexibel auf bis zu 9 Monitore erweiterbar

Monitorhalterungen von HFTEK bieten genau das, worauf es beim täglichen Einsatz im Office ankommt: Sie sind fest verankert, die montierten Monitore wackeln nicht und die Halterungen sind flexibel erweiterbar. Je nach Modell kann so z.B. aus einer Halterung für drei Monitore mit wenigen Handgriffen eine 6-fach- oder 9-fach-Halterung entstehen. Das spart nicht nur Kosten, sondern sorgt auch für effizientes und ergonomisches Arbeiten.
Monitorhalterung von HFTEK

Schnell zur passenden Monitorhalterung

Auch bei Monitorhalterungen gibt es verschiedene Systeme, die sich je nach Einsatzzweck und Einsatz-szenario unterscheiden können. Darum sollten bereits vor dem Kauf wichtige Punkte geprüft werden.
Icon Anzahl der Monitore Anzahl der Monitore
Einer der wichtigsten Punkte: Wie viele Monitore sollen an der Halterung angebracht werden? Denken Sie dabei gern auch mittelfristig in die Zukunft – sind an einem Arbeitsplatz in den kommenden Monaten Erweiterungen geplant, kann z.B. ein größeres Modell gewählt werden.
Icon Gewicht der Monitore Gewicht des Monitors
Jede Monitorhaltung besitzt neben einem maximalen Gesamtgewicht auch Vorgaben für die Belastungsgrenze der einzelnen Teilhalterungen/Arme. Prüfen Sie das Gewicht der Monitore am besten anhand der individuellen Angaben des Display-Herstellers.
Icon Bildschirmgröße der Monitore Bildschirmgröße des Monitors
Dieser Punkt ist wichtig, damit später im Unternehmenseinsatz auch alle Monitore nebeneinander Platz finden. Die Angaben zur Bildschirmdiagonale/-größe der Monitore finden Sie ebenfalls in den technischen Details des Display-Herstellers.
Icon Befestigungsart der Monitorhalterung Befestigungsart
Neben der klassischen Schraubmontage am Tisch können Monitorhalterungen auch an der Wand, über eine Tischlochmontage oder mit Hilfe eines Klemmsystems befestigt werden. Hier sollten die individuellen Voraussetzungen im Unternehmen geprüft werden.

Halterungen für bis zu 9 Monitore

Je nach Anforderung im Unternehmen können Sie bei HFTEK aus verschiedene Produktkategorien wählen. Die Geräte der MP-Reihe sind dabei die „Arbeitstiere“. Sie sind auf absolute Stabilität, den rauen Einsatz im Unternehmen sowie einfache und flexible Skalierbarkeit ausgelegt. Mit wenigen Zusatzteilen können viele dieser Modelle problemlos erweitert werden. Eine 6-fach-Halterung kann so im Handumdrehen zu einer 9-fach-Halterung erweitert werden. Die Modelle der HF-Reihe sind äußerst flexibel sowie in alle Richtungen problemlos und leicht zu bewegen. Hier besticht vor allem das wunderbare Preis-Leistungs-Verhältnis.
Monitorablage FY02CWS

FY02CWS: Monitorhalterung mit Tastaturablage »

Dieses Modell ist hervorragend für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne einen klassischen Schreibtisch geeignet. Die Halterung wird an der Wand befestigt und kann anschließend nach den individuellen Wünschen eingestellt werden. Die anpassbare Höhenverstellung beugt Nacken- und Rückenschmerzen vor und fördert eine gesunde Körperhaltung. Dieses Modell ist für einen Monitor mit einem Gesamtgewicht von bis zu 6kg, einer maximalen Bildschirmgröße von 27 Zoll und den VESA-Maßen 75x75mm sowie 100x100mm geeignet.
Monitorablage MP230C-N

MP230C-N: Dreifache Monitorhalterung 15 bis 27 Zoll »

Bis zu 3 Monitore können mit diesem Modell problemlos via Schraubklemme am Schreibtisch befestigt werden. Nach der Montage lassen sich die angebrachten Displays sowohl horizontal als auch vertikal stufenlos ausrichten. Dies ermöglicht eine gesunde Körperhaltung und verringert die Ermüdung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des Rückens. Dieses Modell ist für bis zu drei Monitore mit einem jeweiligen Gesamtgewicht von bis zu 8kg, einer Bildschirmgröße von bis zu 27 Zoll und den VESA-Maßen 75x75mm sowie 100x100mm geeignet. Die maximale Breite beträgt 144cm.
Monitorablage MP260C-N

MP260C-N: Sechsfache Monitorhalterung 15 bis 27 Zoll »

Modern im Design, hochwertige Qualität sowie aufwändige und solide Verarbeitung – genau so lässt sich dieses Modell treffend beschreiben. Bis zu 6 Monitore können hiermit problemlos via Schraubklemme am Schreibtisch befestigt und anschließend individuell horizontal sowie vertikal ausgerichtet werden. Durch die Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie wird die Ermüdung verringert und Gesundheitsbeschwerden vorgebeugt. Dieses Modell ist für bis zu sechs Monitore mit einem jeweiligen Gesamtgewicht von bis zu 8kg, einer Bildschirmgröße von bis zu 27 Zoll und den VESA-Maßen 75x75mm sowie 100x100mm geeignet. Die maximale Breite beträgt 144cm.
Monitorablage HF138GS

HF138GS - Tischhalterung mit drei Monitorarmen »

Dieses Modell verbessert nicht nur die Ergonomie am Arbeitsplatz, sondern ist besonders flexibel! Durch die drei individuell einstellbaren Monitorarme kann die Halterung schnell und einfach am Schreibtisch befestigt und die Position der Displays an die individuellen Anforderungen des Mitarbeiters angepasst werden. Ein extra starkes Klammersystem sorgt dabei für besondere Stabilität. Dieses Modell ist für bis zu drei Monitore mit einem jeweiligen Gesamt-gewicht von bis zu 5kg, einer Bildschirmgröße von bis zu 27 Zoll und den VESA-Maßen 75x75mm sowie 100x100mm geeignet. Jeder Monitor ist dabei 360° schwenkbar und kann von -90° bis +85° geneigt werden.
Monitorablage HF19DW

HF19DW - Wandhalterung mit Gasdruckfeder »

Wenn eine Montage am Schreibtisch nicht möglich oder gewünscht ist, dann ist dieses Modell die passende Wahl. Die Wandhalterung ist schnell montiert und sorgt so für einen ergonomischen und gesundheitsfördernden Blickwinkel. Mit Hilfe der Gasdruckfeder lässt sich das Display dabei problemlos um bis zu 180° schwenken sowie von -90° bis +85° neigen. Dieses Modell ist für einen Monitor mit einem Gesamtgewicht von bis zu 8kg, einer maximalen Bildschirmgröße von 27 Zoll und den VESA-Maßen 75x75mm sowie 100x100mm geeignet.
Logo HFTEK

HFTEK – Lösungen für Ihre Arbeitsplätze

Die HFTEK GmbH ist seit einigen Jahren sowohl als Lieferant als auch Hersteller im Bereich Elektronik- und Computerzubehör tätig. Zum Ziel des Unternehmens gehört es, Arbeitsplätze individuell, vielfältig und ergonomisch neu zu gestalten. Insbesondere bietet HFTEK Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen, für eine bessere Optimierung Ihres Arbeitsplatzes sowie Raumgewinnung. Dazu gehören z. B. Tisch-, Wand- und Decken-Halterungen für Monitore aller Art.

Zur Übersicht aller bei Mercateo verfügbaren
Monitorhalterungen von HFTEK »

Weitere Informationen zum Thema Monitorarm
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.