Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: regenanzug gelb, regenanzug orange, regenanzug xxl
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Regenanzug

  Regenanzug  (158 Angebote unter 28.031.089 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Regenanzug“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Regenanzug"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Regenanzug
^

Regenoverall - rundum dicht

Auch bei Regen müssen im Außenbereich die unterschiedlichsten Gewerke zuverlässig ihre Arbeit verrichten. Mit der passenden Ausrüstung kann ohne Schwierigkeiten selbst bei starkem Regen und Wind noch weiter gearbeitet werden, ohne Gefahr zu laufen, dass Ihr Mitarbeiter am nächsten Tag krankheitsbedingt ausfällt.

Der Regenoverall als Komplettschutz

Ein Overall bietet auch im Segment der Regenbekleidung besonders komfortablen und zuverlässigen Schutz. Während eine Regenhose und Regenjacke am Bund und an den Übergangslinien Schwachstellen aufweisen, nimmt der einteilige Overall den Schutz des gesamten Körpers wahr. Egal, ob sich Ihr Mitarbeiter bückt oder im Hocken und Knien arbeitet, Wasser und Feuchtigkeit haben keine Chance. Dichter geht es nicht. Wer nass wird, friert schneller. Gut schützende Regenoveralls halten nicht nur Wasser ab, sondern sind zudem winddicht und atmungsaktiv. Eine signalgebende Farbgebung und reflektierende Streifen erhöhen die Sicherheit bei Arbeiten in stark frequentierten Bereichen wie im Straßenbau und schützen somit teils sogar durch ihre Warnwirkung.

Schwachstellen haben keine Chance beim Regenoverall

Bündchen

Damit der Regenoverall hält, was er verspricht, sollten Sie unbedingt auf einige Bekleidungdetails achten. Wichtig sind sowohl der Arm- als auch der Beinabschluss. Weitenregulierbare Abschlüsse an den Beinen sorgen dafür, dass auch Gummistiefel unter oder über das Hosenbein gezogen werden können. Fest verschlossene und in der Weite veränderbare Armbündchen halten den Regen davon ab, in den Ärmel zu laufen, und können in Kombination mit Handschuhen eine komplette Barriere aufbauen.

Reißverschlüsse

Es ist sinnvoll, auf Reißverschlusssysteme zurück zu greifen, um den Overall zu verschließen. Sie sind relativ dicht und lassen sich leicht öffnen und schließen. Um noch besser gegen das Eindringen von Wasser geschützt zu sein, sollten Sie unbedingt verdeckte Reißverschlüsse wählen.

Kapuze

Ob Sie eine starre oder im Kragen versteckte Kapuze wählen, ist unter anderem davon abhängig, ob der Regenoverall tatsächlich nur bei Regen getragen wird und  ob ein Schutzhelm erforderlich ist. Die Kapuze sollte aber in jedem Fall in der Weite regulierbar sein, um ein Verrutschen zu verhindern.

Nähte

Damit der Regenoverall ausreichend wasserdicht ist, werden die Nähte getabt. Doppelte Versiegelungen geben zusätzlichen Schutz. Die Feuchtigkeitsbrücken, die durch Nadeleinstiche an den Nähten entstehen würden, bleiben außen vor.

DIN-konformer Wetterschutz

Achten Sie darauf, dass der Regenoverall trotz wasser- und windabweisenden Eigenschaften atmungsaktiv ist, nur so lassen sich Feuchtigkeits- und Wärmestau im Innern des Overalls verhindern. Beständigkeit gegen Öl und Schmutz sowie die leichte Reinigungsmöglichkeit sollten in jedem Fall gegeben sein.
Ein perfekter Wetterschutz wird mit einem Regenoverall nach DIN EN 343 erreicht. Es wird zwischen drei Klassen unterschieden. Einen guten Wetterschutz bieten Regenoveralls ab der Klasse 2. Diese hält einer Wassersäule von 800 mm stand. Bei Overalls der Klasse 3 kann sogar eine Wassersäule mit 1.300 mm einwirken, ohne dass Nässe durchdringt. Zusätzlich sollte ein Ret-Wert unter 130 vorliegen, dies bescheinigt eine gute Atmungsaktivität.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.