Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: reisebügeleisen rowenta, reisebügeleisen severin
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Reisebügeleisen

  Reisebügeleisen  (4 Angebote unter 28.008.688 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reisebügeleisen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reisebügeleisen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Philips Trocken-Bügeleisen HD1301/02 (1 Angebot) 
Treten Sie stets perfekt auf! Dieses sehr kompakte und leichte Reisebügeleisen HD1301/02 können Sie überallhin mitnehmen. Der Klappmechanismus und die Funktion zur Spannungsanpassung machen die Han...
Philips
HD1301/02
ab € 27,79*
pro Stück
 
 Stück
SEVERIN BA 3234 (10 Angebote) 
SEVERIN BA 3234 - Reisedampfbügeleisen mit automatischer Abschaltung - Grundplatte: rostfreier Edelstahl - 1000 W - Blue/Silver
SEVERIN
BA 3234
ab € 14,24*
pro Stück
 
 Stück
Rowenta DA1510F1 First Class DA1510 (8 Angebote) 
ROWENTA FIRST CLASS DA1510 DAMPFBÜGELEISEN: IHR REISEBEGLEITER FÜR ERSTKLASSIGES BÜGELN Das Rowenta First Class Dampfbügeleisen sorgt als zuverlässiges Bügeleisen, das auf die Reisebedürfnisse von ...
Rowenta
DA1510F1
ab € 28,29*
pro Stück
 
 Stück
Tristar
ST-8152
ab € 16,33*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Reisebügeleisen
^

Mit dem Reisebügeleisen auch unterwegs Wäsche glätten

Auf Reisen und bei Terminen außerhalb ist ein Reisebügeleisen ein guter Kompromiss. Es ist kleiner und leichter als ein normales Bügeleisen und dennoch leistungsfähig. So ist gepflegte Wäsche auch auf Reisen machbar. Neben einfachen Trockenbügeleisen für unterwegs gibt es auch kleine Dampfbügeleisen, die großen Modellen in fast nichts nachstehen. Auch auf Reisen, besonders wenn die Wäsche im Koffer gedrückt liegt, ist gepflegte Wäsche problemlos möglich. Mit einem Reisebügeleisen bügeln oder frischen Ihre Wäsche nach dem Tragen einfach auf.

Technische Details zu Reisebügeleisen

Reisebügeleisen sind deutlich kleiner als normale Bügler. Um im Koffer leicht verstaut zu sein, ist ihr Griff abnehmbar oder einklappbar. Ihr Gewicht liegt zwischen 400 und 1000 Gramm. Die Anschlusswerte von Reisebügeleisen variieren je nach Modell zwischen 250 und 1200 Watt. Mit einigen Eisen ist so auch der Betrieb an Orten mit weniger stabiler Stromversorgung möglich. Gute Geräte verfügen über einen Umschalter für die Spannungsanpassung. So bügeln Sie sowohl bei 230 Volt als auch bei 110 Volt. Ein praktisches Zubehör ist die Reisetasche, die bei manchen Modellen für den Transport mitgeliefert wird.

Reisebügeleisen mit Dampf

Auch wenn Reisebügler kleiner sind als andere Geräte, auf Komfort wie eine Feinbügelspitze zum Bügeln von Knopfleisten und eine Temperaturregelung müssen Sie meist nicht verzichten. Selbst mit Dampf können viele Modelle dienen. Die Dampf-Reisebügeleisen haben einen kleineren Wassertank bis etwa 50 ml Fassungsvermögen, der zum Teil abnehmbar ist. Häufig verfügen die Eisen auch über Funktionen wie Dampfstoß und vertikalen Dampf.

Tipps

  • Achten Sie beim Kauf eines Reisebügeleisens darauf, dass die Spannung von 230 Volt auf 110 Volt umgeschaltet werden kann. So ist das Bügeleisen je nach Stromversorgung vor Ort in nahezu allen Ländern der Welt einsetzbar.
  • Hat das gewünschte Modell keinen Spannungsumschalter, überprüfen Sie die Notwendigkeit zum Mitführen eines Adapters.
  • Damit das Reisebügeleisen nicht viel Platz im Koffer einnimmt, ist ein abnehmbarer oder einklappbarer Griff sinnvoll.
  • Achten Sie auf Sicherheitsausstattung. Eine Übertemperatursicherung schaltet das Gerät sofort ab, wenn diese einen Defekt des Temperaturreglers am Bügeleisen registriert.
  • Prüfen Sie die Kabellänge. Reisebügeleisen mit kurzem Kabel erschweren das Bügeln unterwegs.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.