Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Säureschutzbrille

  Säureschutzbrille  (207 Angebote unter 28.160.006 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Säureschutzbrille“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Säureschutzbrille"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Säureschutzbrille
^

Säureschutzbrille - schützen Sie Ihr Augenlicht

Welche Art der Schutzbrille Sie tragen, hängt von Ihrem Tätigkeitsbereich ab. In vielen Bereichen sind sie im Rahmen des Arbeitsschutzes bzw. der Schutzausrüstung vorgeschrieben. Unterschiedliche Materialien, Fassungen und Formen der Brillen sind je nach individuellem Schutzbedürfnis anzupassen. Wer mit Säuren und Basen arbeitet, benötigt unbedingt eine Säureschutzbrille. Diese sind zudem sinnvoll, wenn Sie mit anderen, für die Augen gefährlichen Chemikalien arbeiten. Damit vermeiden Sie Gesundheitsschäden und minimieren die Gefahr durch auftreffende Spritzer um ein Vielfaches.

Chemikalien mit vernichtender Wirkung

Chemikalien sind in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen. Gerade ätzende Flüssigkeiten wie Säuren führen beim Auftreffen auf das Auge sofort zu schweren Schädigungen. Um das zu verhindern, ist in Bereichen, in denen mit aggressiven chemischen Stoffen und Verbindungen gearbeitet wird, unbedingt eine passende Schutzbrille zu tragen. Spezielle Säureschutzbrillen verbinden alle sicherheitsrelevanten Faktoren, um Ihr Augenlicht zu schützen.

Rundumschutz

Um den Bereich der Augen ausreichend zu schützen, ist es besonders wichtig, dass die Säureschutzbrille über einen Rundumschutz verfügt. Die Gläser oder der Rahmen müssen unbedingt auch die seitlichen Bereiche des Blickfeldes mit abschirmen, um das Eintreten von Spritzern durch Säuren oder Laugen zu verhindern. Damit das Blickfeld nicht eingeschränkt wird, ist eine Säureschutzbrille mit transparentem Seitenteil ratsam. Der Blickwinkel und das Sichtfeld werden dadurch nicht behindert und ein erhöhtes Unfallrisiko wird ausgeschlossen.
Ähnlich sollte die Brille im vorderen Bereich gearbeitet sein. Der Nasensteg sollte durchgängig gearbeitet sein und durch eine Einscheibenbauweise vollschützend wirksam werden.
Bei starken Gefährdungen empfiehlt sich eine Vollschutzbrille, die eng an der Haut anliegt. Geschlossene Ausführungen, die ein Eindringen von Chemikalien in das Auge rundum verhindern, sind das Nonplusultra.
Grundsätzlich ist es bei allen Komponenten der Säureschutzbrille wichtig, dass eine gewisse Resistenz gegenüber den „chemischen Angreifern“ vorhanden ist. Material und Bauweise sorgen in der angepassten und richtigen Kombination für den bestmöglichen Schutz Ihres Augenlichtes.

Sichtweisen

Achten Sie bei der Auswahl der Schutzbrille darauf, dass die Scheiben der Schutzbrille und auch die Rahmen gegen auftreffende Chemikalien beständig sind und nicht beschädigt werden. Durch chemikalien-resistente Materialien erhöht sich nicht nur die Lebensdauer der Brille, auch der optimale Schutz bleibt bestehen und Sie behalten freie Sicht, ohne Eintrübungen in Kauf nehmen zu müssen. Besonders beständig sind Scheiben aus Glas. Diese sind jedoch gegen Kratzer anfällig und verhältnismäßig schwer. Aus diesem Grund kommen bei Säureschutzbrillen häufig robuste Scheiben aus Polycarbonat zum Einsatz. Resistenz gegen Chemikalien und Kratzer kombiniert mit geringem Gewicht optimieren die Eigenschaften der Brille.

Rahmen

Nicht nur die Scheiben und Gläser sind bei Säureschutzbrillen von Bedeutung, auch der Rahmen muss an die Erfordernisse angepasst werden. Gerade im chemischen Bereich ist es durchaus sinnvoll, eine Säureschutzbrille zu erwerben, die auch bei austretenden Gasen schützt. Verätzungen der Augen können nicht nur durch auftretende Flüssigkeiten hervorgerufen werden, dessen sollten Sie sich immer bewusst sein. Neben herkömmlichen Rahmen, die als Fassung der Scheibe oder der Gläser dienen, können sich an die Haut anschmiegende Gummirahmen genutzt werden. Diese schließen dicht ab und schützen die Augen perfekt. Auch enganliegende Rundumrahmen, die nicht mittels Bügel, sondern per Kopfschlaufe getragen werden, sind vorteilhaft und schützen perfekt vor unerwünscht eindringenden Komponenten.
Der Nasensteg sollte allerdings bei allen Rahmen möglichst breit ausfallen, damit auch an dieser Stelle nichts zu Ihren Augen vordringen kann und Schädigungen verursacht. Eine große Auflagefläche auf der Nase verteilt das Brillengewicht besser, achten Sie darauf, dass die Auflageflächen der Bügel und des Nasenstegs gummiert sind, damit keine Druckstellen entstehen und ein guter Tragekomfort gegeben ist.

Belüftet

Um ein Beschlagen der Brillengläser beim Tragen zu vermeiden, werden erstens Kunststoffgläser genutzt und zweitens Belüftungsschlitze in die Fassung eingearbeitet. Durch diese Belüftung bleibt auch bei geschlossenen Brillen das Klima während des Tragens angenehm. Auch bei hohen Temperaturen und anstrengenden Arbeiten wird Ihr Mitarbeiter durch diesen verbesserten Komfort nicht auf das Tragen der Säureschutzbrille verzichten und gefährliche Verletzungen herausfordern.

Halterung

Je nach Art der Arbeit sollte die Halterung der Brille gewählt werden. Bügelbrillen sind ideal für das Arbeiten in normalen stehenden oder sitzenden Positionen. Wird über Kopf gearbeitet oder ist ein häufiges Bücken während der Arbeit nötig, sollten Sie auf Kopfbänder zurückgreifen. Während Bügelbrillen die Hauptlast der Brille auf die Ohren und den Nasenrücken verteilen, kommt es bei Säureschutzbrillen mit  Kopfbändern zu geringeren Belastungen, da das Brillengewicht nicht auf drei Druckpunkte konzentriert wird. Bei längeren Tragzeiten sind Kopfbänder durchaus die bessere Alternative. Wird die Säureschutzbrille nur sporadisch benötigt, sollten Sie sich für eine Bügelbrille entscheiden, da diese mit weniger Aufwand aufzusetzen ist und die Gefahr mindert, dass auf die „umständliche“ Schutzausrüstung verzichtet wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.