Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schlauchbox

  Schlauchbox  (67 Angebote unter 28.011.707 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schlauchbox“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schlauchbox"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schlauchbox
^

Die Schlauchbox macht Schluss mit herumliegenden Schläuchen

Sobald der Garten oder Außenbereich mit dem Gartenschlauch gegossen ist, stellt sich die Frage: Wohn mit dem Schlauch? Herumliegende Schläuche sind gefährliche Stolperfallen, müssen vor jedem Einsatz entknotet werden und sehen unschön aus. Sie stören das Gesamtbild des Gartens erheblich. Eine sinnvolle Lösung im Rahmen der Bewässerungstechnik sind Schlauchboxen, die sich platzsparend aufbewahren lassen und leichtes Auf- und Abrollen ermöglichen.

Eigenschaften

Schlauchboxen unterscheiden sich von Schlauchwagen in mehreren Punkten. Die Wagen sind für den flexiblen Transport der Schläuche vorgesehen. Sie besitzen große Räder und einen hohen Haltegriff. Boxen haben hingegen keine Räder und nur einen kleinen Haltegriff. Die schmale Bauweise ist vorteilhaft, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Der Schlauch ist bei vielen Modellen bereits integriert. Für die Aufnahme verschiedener Schlauchlängen sind mehrere Boxengrößen erhältlich. Kompakte Schlauchhalter für die Balkon- oder Terrassenbewässerung können Sie auch in Innenräumen aufbewahren. Die Boxen sind in der Regel für die Wandmontage konzipiert. Dabei ist nur die Wandhalterung fest angebracht, die Schlauchbox selbst ist herausnehmbar und kann zum Beispiel im Winter in einem frostfreien Gerätehaus gelagert werden. Montagematerial und Zubehörteile wie Hahnanschluss, Schlauchkupplungen, Aquastopp oder Reduzierstück sind gewöhnlich im Lieferumfang enthalten. Für die Lagerung des Zubehörs ist in den Schlauchboxen Platz vorhanden. Sinnvoll ist ein automatischer Schlaucheinzug, über den fast alle angebotenen Schlauchboxen verfügen. Gegenüber Schlauchtrommeln mit Handkurbel ein klarer Vorteil: Die Hände bleiben sauber und der Kraftaufwand entfällt. Eine integrierte Bremse verhindert zu schnelles Einrollen des Schlauchs. In kurzen Abständen lässt sich der Schlauch in gewünschter Länge arretieren. Für zusätzlichen Komfort beim Gießen entscheiden Sie sich für schwenkbare Boxen. 

Sonderformen

Spiral-Schlauchboxen sind eine dezente Alternative zu Wandboxen. Diese Form ist für den Einbau unter der Erde vorgesehen, was natürlich mit verhältnismäßig großem Aufwand verbunden ist. Optisch fällt diese Variante im Garten kaum auf und der Schlauch lässt sich nach Gebrauch einfach verstauen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.