Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schweißerbrille

  schweisserbrille  (98 Angebote unter 28.011.718 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „schweisserbrille“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema schweisserbrille
^

Schützen Sie Ihr Augenlicht

Beim Schweißen und Löten wird Metall oder Kunststoff mittels Hitze verbunden. Hier entstehen sichtbare und unsichtbare Gefahren für das Auge. Der ausreichende Schutz ist hier entscheidend. Wir nehmen ca. 90 Prozent unserer Sinneseindrücke über das Auge auf, deshalb ist insbesondere beim Schweißen der richtige Augenschutz unerlässlich.

Strahlung und Blendung

Das Verblitzen der Augen ist die bekannteste Gefahr beim Schweißen. Dabei kommt es zu einer optischen Blendung. Aber nicht allein die Blendung ist so gefährlich. Es entstehen UV-Strahlen, die jeder kennt, aber keiner sieht. Infrarotstrahlung wird mit dem Auge beim Blick auf rot-weißglühendes Metall aufgenommen, dringt bis zur Netzhaut vor und sorgt durch Umwandlung in Wärme für Verbrennungen. Eine Spätfolge einer solchen Hornhautschädigung kann langfristig der 'Graue Star' sein.

Schutz für die Augen

Zum Schweißen und Löten muss immer eine Schutzbrille getragen werden. Aber Schutzbrille ist nicht gleich Schutzbrille. Schweißerschutzbrillen in ihren verschiedenen Schutzstufen sind so zu wählen, dass sie den Tätigkeiten in ihren optischen Eigenschaften angepasst sind.

Die Schutzstufen

  • 1,7 schützt vor UV-Strahlen und hellem Streulicht
  • 2 und 2,5 werden bei leichten Brenn- und Schneidarbeiten eingesetzt
  • 3 schützt beim Brennschneiden und Leichtmetallschweißen
  • 4 Schweißen und Hartlöten bis 70 l Acetylen/Std., Stahlschweißen, Graugussschweißen, Leichtmetallschweißen
  • 5 Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 l Acetylen/Std.
  • 6 Schweißen und Hartlöten mit 200 bis 800 l Acetylen/Std.
  • 7 Schweißen und Hartlöten mit mehr als 800 l Acetylen/Std.

Es gibt noch höhere Schutzstufen, die dann als Schutzschild oder Schweißerschutzhelm ihre Anwendung finden. Die Wärmeentwicklung ist dann so groß, dass ein zusätzlicher Gesichtsschutz nötig wird, dem eine Schweißerschutzbrille nicht mehr genügt.

Die richtige Auswahl ist hier wichtig, um sich ausreichend zu schützen. Beim Schweißen mit verlängertem Lichtbogen wählt man immer eine Schutzstufe höher als ursprünglich nötig!

Die Modelle

Unter leichten Schweißerschutzbrillen versteht man Bügelbrillen mit oder ohne Seitenschutz. Für eine gute Anpassung an den eigenen Kopf sind Verstellbarkeit der Bügel in Länge und Neigung von großem Vorteil. Der Seitenschutz fängt zusätzlich das entstehende Streulicht. Ein großes Sichtfeld sorgt dafür, dass keine zusätzlichen Gefährdungen entstehen.

Die geschlossene Schweißerschutzbrille liegt direkt an und verfügt über eine Be- und Entlüftung, die das Beschlagen vermeidet und für einen klaren Durchblick sorgt.

Brillen mit zwei Gläsern oder eine Vollsichtbrille sind Geschmackssache. Für Brillenträger empfiehlt sich eine Vollsichtbrille, die als Überbrille geeignet ist. Hauptsache, die Gläser sind kratzfest und antibeschlagbeschichtet.

Wen Bügel an der Brille stören, kann auch auf bequeme Gummibänder zurückgreifen, die um den Kopf geführt werden, um den Sitz der Brille zu gewährleisten.

Hochklappbare Gläser wie auch Brillen-Vorhänger ermöglichen es, die Brille immer griffbereit und trotzdem eine angepasste Sicht zu haben.

Wenn die Brillengläser auswechselbar sind, steht nichts im Weg, eine gut sitzende Schweißerschutzbrillenfassung auch bei Kratzern und Beschädigungen der Gläser weiter zu verwenden. Wechseln Sie einfach die Gläser aus! Für die Langlebigkeit der Schutzbrille kann eine Schutzbrillenschachtel von Vorteil sein.

Wir haben noch mehr!

Wenn Sie mehr über das Thema erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Schutzbrillen. So präsentieren wir Ihnen UV-Schutzbrille, Überbrille, Elektrikerschutzbrille oder Laserschutzbrille aus unserer Kategorie Schutzausrüstung.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.