Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Spritzvorhang

  Spritzvorhang  (263 Angebote unter 28.011.104 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spritzvorhang“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spritzvorhang"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spritzvorhang
^

Der Spritzvorhang - hält Wasser von der Umgebung ab

Der Spritzvorhang hält als halbhoher Vorhang Wasserspritzer von der Umgebung ab, wenn man die Duschtür nicht schließen will, weil einem zur Reinigung des Körpers jemand hilft, um einem etwa die Dusche zu reichen oder später ein Handtuch in die Hand zu geben. Der Spritzvorhang schützt zudem die Kleidung des Helfers vor Verschmutzung.

Die Verbreitung des Spritzvorhangs

Der Vorhang wird in Pflegeheimen, im privaten Pflegebereich sowie auch in Krankenhäusern oder bei Ärzten in den Praxen genutzt, um eine Person auf eine Untersuchung vorzubereiten. Anstatt einer Dusche erfolgt nur die Reinigung der erforderlichen Körperstellen.

Der Aufbau des Spritzschutzes

Im Prinzip können Sie sich eine waagerechte Stange zur Befestigung eines Duschvorhangs vorstellen, die an einer Wand verankert wird und nach einer gewissen Länge der Stange einen rechten Winkel hat, um den optimalen Spritzschutz zu gewährleisten. Die Stange kann an der Wandbefestigung platzsparend nach oben geklappt und je nach Modell auch in der Höhe verstellt werden. Ein passender Vorhang kann im Lieferumfang enthalten sein.

Der Spritzschutz - Tipps zum Umgang

Die Stange des Spritzschutzvorhangs ist kein Griff zum Halten. Daher darf man sich nicht darauf abstützen, um Unfälle zu vermeiden. Bestellen Sie deshalb bei Bedarf erforderliche Haltegriffe bzw. einen Wandstützgriff mit. Der Duschvorhang besteht häufig aus Kunststoff und muss aus hygienischen Gründen öfter gewechselt werden. Ein Vorhang aus oberflächenbehandeltem Textil lässt dagegen mehrere Reinigungen zu, bevor er gewechselt werden muss.

Achten Sie auf die richtige Breite und Höhe des Spritzschutzes

In einem barrierefreien Bad kann man alleine mit dem Duschrollstuhl in den Bereich hineinfahren, allerdings sollte der Vorhang breit genug sein, um tatsächlich als Spritzschutz zu fungieren. Die Höhe ist deshalb wichtig, damit die Person selbst aus dem Duschbereich herauskommen kann, indem die Stange aus dem Sitzen gut erreichbar ist und hochgeklappt werden kann.

Der Spritzschutz muss Wasser vertragen können

Es muss ausgeschlossen sein, dass der Spritzschutz im Laufe der Zeit an der Wandbefestigung oder am Halterohr anfängt zu rosten. Legen sie daher auf Materialien Wert, die korrosionsbeständig sind wie zum Beispiel auf speziell oberbeflächenbehandeltes Metall oder stabilen Kunststoff. Halterohre sollten an den Enden verschlossen sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.