Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Verfolger-Scheinwerfer

  Verfolger-Scheinwerfer  (1 Angebot unter 28.031.153 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verfolger-Scheinwerfer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Verfolger-Scheinwerfer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
EUROLITE LED SL-160 Search Light (1 Angebot) 
EUROLITE LED SL-160 Search Light Geeignet für einen Projektionsbereich von bis zu 20 Meter Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitisc...
Eurolite
51787311
ab € 1.101,94*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Verfolger-Scheinwerfer
^

Verfolger-Scheinwerfer als Klassiker der Bühnenbeleuchtung

Ein Verfolger-Scheinwerfer wird auch als Follow Spot oder abgekürzt als Verfolger bezeichnet. Er gehört zu den Klassikern unter den Lichteffektgeräten und bezeichnet eine spezielle Form eines Profilscheinwerfers. Er wird dazu benutzt, um einen oder mehrere Akteure in Szene zu setzen.

Funktionsweise eines Verfolger-Scheinwerfers

Der Verfolger-Scheinwerfer sendet einen sehr starken und punktgenauen Lichtstrahl auf eine Bühne oder eine ähnliche Oberfläche, auf der sich die Akteure bewegen.  Der Vorteil eines Verfolgers ist, dass dieser ausschließlich einen bestimmten Bereich anleuchtet und die direkte Umgebung ausspart. Das bedeutet, dass ein Verfolger  eine punktuelle Bestrahlung ermöglicht. Der Scheinwerfer folgt dem Akteur in dessen Bewegungen.

Wie funktioniert die Verfolgung mit dem Scheinwerfer?

Das Verfolgen der Akteure kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Es wird ein Sensor genutzt, mit dem der Scheinwerfer automatisch gesteuert werden kann. Der Nachteil der sensorgesteuerten Geräte ist die Ungenauigkeit und damit einher auch die erhöhte Unzuverlässigkeit.  Darum werden Verfolger in der Regel manuell gesteuert. Das heißt, dass eine Person, der sogenannte Verfolgerfahrer, am Gerät steht und dieses bedient. Ein Verfolger-Scheinwerfer kann auf eine große Distanz eingesetzt werden. Je nach Anforderungen kann er bis zu 200 Meter weit strahlen. Der Lichtstrahl kann am besten genutzt werden, wenn er frontal zum Akteur aufgestellt ist. Damit vermeidet man es, unnötige Lichtkegel zu erzeugen, die vom Akteur versetzt entstehen.

Einsatzgebiete

Verfolger werden für TV-Produktionen und Bühnenshows benutzt. Sie können bei jeder Darbietung und Theateraufführung verwendet werden, bei denen die Darsteller aus ihrer Umgebung hervorstechen sollen. Mit den Verfolgern können auch verschiedene Farben projiziert werden. Durch das Einfügen von Farbfiltern, die einfach über die Lampe gesteckt werden, können unterschiedliche Farben abgestrahlt werden.

Verschiedene Modelle, unterschiedliche Ausführungen

Die Auswahl an Verfolgern ist sehr groß. Sie unterscheiden sich im Format und in der Leistung sehr deutlich voneinander. Es gibt bereits sehr kleine Verfolger, die mit 650 Watt betrieben werden können. Dagegen gibt es aber auch Scheinwerfer, die mit über 4000 Watt betrieben werden müssen. Moving Heads und Scanner können mit einem Sender bzw. durch eine manuelle Handhabung auch als Verfolger genutzt werden. Hierbei ist die Lichtstärke jedoch schwächer und die Lichtstreuung zu groß, so dass eine punktuelle Ausstrahlung nur begrenzt möglich ist.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.