Übersicht | "WLAN / PCIe Karte"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 7,36* pro Stück |
| |
HP Intel 7260 802.11 a/b/g/n mit PCIe x1 NIC (1 Angebot) Hochwertige Wi-Fi-Leistung mit einer Multistream- (2x2), Dual-Band-PCIe-Karte, die höhere Geschwindigkeiten liefert als ältere Karten. Zudem erhalten Sie die integrierte Intel® vPro™ Technologie,[1... |
|
ab € 63,87* pro Stück |
| |
TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter (10 Angebote) Einfacher Einstieg mit Wi-Fi 6 AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter Wi-Fi 6 verbessert alles Dank der neuesten Wi-Fi-Technologie gehören lästige Verzögerungen, endloses Laden und Funklöcher de... |
|
ab € 19,27* pro Stück |
| |
TP-LINK TL-WN881ND Wireless N PCI-e Adapter (300Mbps) (19 Angebote) TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps-Wireless-N-PCI-Express-AdapterClear Channel Assessment (CCA) vermeidet automatisch Kanal-Konflikte, indem diese Funktion automatisch einen freien Kanal sucht und die Vort... |
|
ab € 10,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 40,12* pro Stück |
| |
TP-Link AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter (14 Angebote) AC1200 AC1200 Dualband-PCI-Express-WLAN-Adapter 802.11ac - Die aktuelle WLAN-Generation Der Archer T4E funkt nach dem WLAN-Standard der Generation: 802.11ac, der dreimal schneller als WLAN-N läuft.... |
|
ab € 18,78* pro Stück |
| |
AC1200 Dualband PCIe Adapter (17 Angebote) Der Wireless AC1200 Dual-Band PCI Express Adapter DWA-582 verbindet Ihren Computer mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und bietet Ihnen eine sehr schnelle Wireless AC Verbindung mit überragendem... |
|
ab € 22,81* pro Stück |
| |
TP-Link AC1200 WLAN Bluetooth 4.2 PCIe Adapter (2 Angebote) Aktualisieren Sie Ihren Desktop mit superschnellem WLAN und Bluetooth AC1200 WLAN Bluetooth 4.2 PCIe-Adapter Dualband-WLAN für schnellere Verbindungen Archer T5E ist ein 802.11ac-Dualband-WLAN-PCI-... |
|
ab € 28,93* pro Stück |
| |
TP-Link AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0 (13 Angebote) Statten Sie Ihren PC mit W-Fi 6 und Bluetooth 5.0 aus AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0 WLAN auf einem neuen Niveau Wi-Fi 6 ist das WLAN der nächsten Generation, welches Ihr Netzwerk au... |
|
ab € 33,31* pro Stück |
| |
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter (13 Angebote) Statten Sie Ihren PC mit WLAN der nächsten Generation aus AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter Archer TX3000E WLAN auf einem neuen Niveau Wi-Fi 6 ist das WLAN der nächsten Generation, welches ... |
|
ab € 34,99* pro Stück |
| |
HP Intel 8265 802.11 a/b/g/n/ac&BT PCIe (2 Angebote) Streamen Sie mit der Intel® 8265 802.11 a/b/g/n/ac&BT PCIe Videos mit höherer Auflösung, verringern Sie die Anzahl getrennter Verbindungen und sorgen Sie für weniger Überlastung und höhere Geschwin... |
|
ab € 45,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 28,96* pro Stück |
| |
TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIe Adapter (9 Angebote) Super Highway für ungehindertes Streaming Der Archer TXE75E rüstet Ihren PC mit dem neu eröffneten 6-GHz-Band aus und schöpft so das volle Potenzial Ihres WiFi 6E-Routers aus. Genießen Sie ungehind... |
|
ab € 53,21* pro Stück |
| |
ASUS PCE-AXE5400 Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s (11 Angebote) Der WiFi 6E Spitzenreiter ASUS bietet eine Komplettlösung für den neuesten WiFi 6E-Standard, vom Router bis zur Wireless PCIe®-Karte. Mit sorgfältig entwickelter Technik und unterstützender Softwar... |
|
ab € 34,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 33,55* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema WLAN / PCIe Karte | | | Die WLAN/PCI-Karte - in Arbeitsplatz-Computern für die drahtlose Vernetzung unentbehrlich
Sind im Unternehmen Arbeitsplätze drahtlos miteinander zu vernetzen, so ist für jeden Computer
eine eigene WLAN/PCI-Karte vonnöten. Üblicherweise sind in heutigen Computern bereits Netzwerkanschlüsse eingebaut
- da diese jedoch für drahtgebundene Netze gedacht sind, können sie nicht für Wireless LANs verwendet werden.
Technisches über die WLAN/PCI-Karte
Die WLAN/PCI-Karten sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich, da aufgrund der schnellen Marktentwicklung
in diesem Segment unterschiedliche Standards existieren. Die erhältlichen Einbaukarten sind für einen
PCI-Steckplatz oder - seltener - für einen PCI-Express-Steckplatz konzipiert. Nach außen hin weisen die Karten
lediglich ein standardisiertes Schraubgewinde auf, das üblicherweise aus massivem Metall gefertigt ist.
An diesem Schraubgewinde wird eine kleine, meist im Lieferumfang der Netzwerkkarte
befindliche, Antenne befestigt.
Die Antenne ist in der Regel im 90°-Winkel knickbar, so dass sie in angeschraubtem Zustand nicht waagerecht
vom Computergehäuse absteht, sondern senkrecht abgeknickt werden kann.
Merkmale der WLAN/PCI-Karte
In aller Regel weisen die am Markt befindlichen WLAN/PCI-Karten folgende grundlegende Merkmale und
Funktionalität auf:
- Die in Europa gängigen Standards IEEE 802.11b/g werden von allen aktuellen WLAN/PCI-Karten unterstützt.
Dabei erreichen ältere WLAN-Installationen nach dem 802.11b-Standard eine nominelle Datenübertragungsrate
von maximal 11 Mbit/sec., während der neuere 802.11g-Standard Daten mit maximal 54 Mbit/sec. überträgt.
Aufgrund des Protokoll-Overhead liegen die tatsächlichen Datentransferraten in aller Regel deutlich niedriger.
- Jene WLAN/PCI-Karten, die zusätzlich den primär in den USA verbreiteten 802.11a-Standard unterstützen,
bieten bei gleicher Übertragungsrate wie beim europäischen 802.11g-Standard eine verbesserte Reichweite.
- WLAN/PCI-Karten unterstützen zur Absicherung des WLANs gegenüber unerwünschten Lauschern verschiedene
standardisierte Verschlüsselungsmechanismen: So können 802.11b-Netze durch eine WEP-Verschlüsselung von
64 oder 128 Bit abgesichert werden. Da dieser Schutz jedoch aus verschiedenen Gründen nicht mehr als
wirklich sicher betrachtet werden kann, bieten WLANs nach 802.11a/g-Standard die Verschlüsselungsverfahren
WPA und WPA2.
- Verschiedene Hersteller haben den 802.11a/g-Standard mit eigenen, proprietären Erweiterungen
versehen, die Datenübertragungsrate und Reichweite erhöhen. Diese Vorteile können jedoch in aller
Regel nur ausgenutzt werden, wenn die gesamte WLAN-Infrastruktur - also WLAN Router,
Access Point, Repeater und WLAN/PCI-Karten - vom gleichen Hersteller stammen.
Bei Nutzung von Komponenten verschiedener Anbieter sind die Erweiterungen aufgrund unterschiedlicher
technischer Implementationen nicht nutzbar. In diesem Fall arbeiten alle Geräte nach dem eigentlichen
802.11a/g-Standard.
- WLAN/PCI-Karten, die in einem Netz eingesetzt werden sollen, in dem überwiegend multimediale Daten
übertragen werden, sollten zusätzlich den WMM-Standard (WiFi Multimedia - IEEE 802.11e) unterstützen.
Dieser Standard ermöglicht insbesondere beim Streaming großer Dateien einen kontinuierlichen Datenfluss
(s ogenannte Quality of Service) und ermöglicht daher auch den Betrieb von unterbrechungssensitiven
Anwendungen wie Voice over Wireless IP.
- Bei professionellen WLAN/PCI-Karten wird oft eine externe Standantenne mitgeliefert, die mit Hilfe
eines Kabels an die Netzwerkkarte angeschlossen wird und frei im Raum aufstellbar ist. Der Vorteil
der externen Antenne besteht darin, dass unabhängig vom Standplatz des Computers auch unter problematischen
baulichen Gegebenheiten (tote Winkel, schwache Signalqualität aufgrund armierter Mauern) eine zuverlässige
WLAN-Anbindung realisiert werden kann. Für die meisten WLAN/PCI-Karten,
die nur eine anschraubbare Antenne mitbringen, sind solche externen Standantennen im Zubehörhandel
gesondert erhältlich.
- WLAN/PCI-Karten, die bereits nach dem neuen 802.11n-Standard (sogenannte Draft-n-Spezifikation)
arbeiten, verfügen über mehrere Antennenanschlüsse an ihrer Rückseite. Diese sogenannte MIMO-Technologie
(Multiple Input Multiple Output) ermöglicht nicht nur eine nochmals erhöhte Reichweite, sondern auch die
bessere Ausleuchtung problematischer Räumlichkeiten.
Empfehlungen für die Beschaffung von WLAN/PCI-Karten
- Sofern Sie bereits ein WLAN nach einem etablierten Standard betreiben und dieses mittelfristig
ausgebaut werden soll, empfiehlt es sich, WLAN/PCI-Karten nach dem neuen 802.11n-Standard zu beschaffen.
Neue drahtlose Netze werden nicht nur zunehmend nach der 802.11n-Spezifikation installiert, sondern
bedingt durch die Abwärtskompatibilität der Draft-n-WLAN/PCI-Karten können auch ältere Installationen
von den neuen Erweiterungskarten profitieren. Gegenüber herkömmlichen Karten nach 802.11a/g-Standard
können die neuen WLAN/PCI-Karten mit einem verbesserten Leistungsverhalten auch in älteren Netzen
aufwarten, was sie für den Einsatz in schwierigem Umfeld prädestiniert.
- Sollen Ihre neuen WLAN/PCI-Karten auch für multimediale Einsatzzwecke genutzt werden wie Voice over
Wireless IP oder für große Datenstreams im multimedialen Umfeld, so sollten Sie bei Beschaffung der
Erweiterungskarten darauf achten, dass diese den Standard 802.11e unterstützen. Herkömmliche Karten
neigen insbesondere bei streamsensitiven Übertragungen in problematischer Umgebung mit schwacher
Signalqualität zu Unterbrechungen des Datentransfers, im schlimmsten Fall auch zum Abbruch.
- Achten Sie beim Kauf neuer WLAN/PCI-Karten auf eine breite Betriebssystemunterstützung. Chipsätze,
die nur sehr begrenzt unterstützt werden, sind beim Wechsel auf eine neue Plattform oder in heterogenen
Umgebungen oft nicht mehr einsetzbar, so dass keine Investitionssicherheit gegeben ist.
- Bei Nutzung der neuen WLAN/PCI-Karten unter besonderen baulichen Gegebenheiten sollten Sie darauf
achten, dass diese über einen Standard-Anschluss für eine externe Standantenne verfügen. Mit deren
Hilfe lässt sich oft eine deutliche Verbesserung der Sende- und Empfangsstärke herbeiführen.
|
|