Universaldübel - Leichter Allzweckdübel
Der Universaldübel ist ein Kunststoff-
Spreizdübel zur Montage leichter Lasten. Er eignet sich für Vollbaustoffe und Trockenbauwände. Der Universaldübel dient der schnellen Befestigung von Bilderrahmen und leichten Regalen. Er ist ein Allround-Talent ohne Spezialisierung für ein Verankerungsmaterial.
Wirklich universell für alle Zwecke?
Der Universal-, Allzweck- und Mehrzweckdübel ist ein
Verbindungselement für Schrauben und Gewindestangen. Er besteht vollständig aus Kunststoff. Der Universaldübel ist den verschiedensten Größen und Längen, mit oder ohne Kragen erhältlich. Er kann nicht für alle Zwecke oder universell eingesetzt werden. Der Universaldübel ist nicht für Schwerlasten geeignet und sollte regelhaft in Porenbeton keine Verwendung finden. Seine Einsatzmöglichkeiten sind breit gestreut, jedoch eignet sich der Universaldübel vorwiegend für leichte Lasten. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben ausgelegt. Er kann entsprechende Lasten wie Bilder, Gardinenschienen oder kleinere Schränke tragen. Für professionelle Anwendungen, hohe Ansprüche an die Lebensdauer der Befestigung oder betrieblichen Brandbestimmungen sollten Spezialdübel verwendet werden.
Wie wird der Universaldübel verankert?
Der Universaldübel benötigt ein senkrecht in den Verankerungsgrund reichendes Bohrloch. Üblicherweise entspricht das Bohrloch dem Gewindedurchmesser der Schraube. Das Bohrloch sollte komplett vom Bohrstaub und sämtlichen losen Materialien gereinigt werden. Der Universaldübel wird in das Bohrloch gesteckt und mit einem
Hammer vorsichtig eingeschlagen bis er komplett darin sitzt. In das vorbereitete Loch kann die Schraube eingedreht werden. Sie presst und verdreht das Dübelmaterial in den Verankerungsgrund. Der so gespreizte Dübel hält die Schraube durch den Reibschluss fest. In Hohlmauerwerk zieht sich der Dübel zusammen, bei Leichtbauwänden verknotet sich das Material.
Tipps für die Dübelmontage
Das Bohrloch sollte nicht zu nah am Rand liegen, um Risse oder Ausbrüche zu vermeiden. Als Faustformel für das Mindestmaß gilt die doppelte Dübellänge. Beim Bohren in Trockenbauwände oder poröse Steine sollte das Gerät Drehbohren. Für stabile Vollmaterialien ist die Schlagbohrfunktion empfehlenswert. Das Bohrloch sollte etwas länger sein als der Dübel. Zwischen den einzelnen Dübeln muss ein Mindestabstand eingehalten werden. Er gewährt die beste Verankerung jedes Universaldübels. Der Mindestabstand wird vom Hersteller auf der Verpackung angegeben.