Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Anatomisches Modell

  Anatomisches Modell  (401 Angebote unter 30.803.101 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Anatomisches Modell“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Anatomisches Modell"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   27   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Anatomisches Modell
^

Das anatomisches Modell - da haben Sie etwas in der Hand

Das anatomische Modell ist im Gegensatz zur Lehrtafel dreidimensional geformt und erlaubt so eine räumliche Vorstellung von unterschiedlichen Körperteilen. Bereiche, in denen die meist künstlichen Körperteile verwendet werden, sind neben der medizinischen Analyse oder dem Aufbau von Knochen oder Organen, die Orthopädie, Physiotherapie, Akupunktur und die Chirurgie. Für jeden Bereich erhalten Sie geeignete Objekte. Viele Menschen kennen die Modelle noch aus dem Biologieunterricht an der Schule.

Das anatomische Modell als Knochenmodell

Das Angebot ist groß, so finden Sie Ganzkörperskelette in Lebensgröße oder verkleinert, Wirbelsäulen mit oder ohne Becken, einzelne Extremitäten, mit und ohne Bandscheiben, Nervenbahnen, Sehnen und Muskelgewebe. Die Knochengerüste können federnd aufgehängt oder beweglich mittels Metallspiralen verbunden sein, damit man die Auswirkungen einzelner Bewegungsabläufe oder Auswirkungen von Erkrankungen anschaulich beschreiben kann. Je komplexer die Teile aufgebaut sind, desto eher sind sie in Einzelteilen abnehmbar, wie etwa eine Schädeldecke, um einen Eindruck vom Inneren zu gewinnen.

Innenorgane als anatomisches Modell

Anatomische Modelle für Herz, Leber, Darm, Auge etc. sind ebenfalls erhältlich. Sammelmodelle lassen Krankheitsverläufe erklären, die etwa bei Bluthochdruck oder Diabetes ablaufen. Kleine Organe werden gerne in vergrößerter Form angeboten, damit man alle Einzelteile betrachten kann. Von daher achten Sie auf die Maße des Modells. Besteht das Teil aus mehreren Schichten, kann man es auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, was tieferen Einblick in die Zusammenhänge schafft.

Ganzkörpermodelle

Zu Akupunkturzwecken gibt es auch Modelle, die den Menschen als Ganzes darstellen. Die Meridiane sind als Energiebahnen mit Punkten skizziert. Zum Üben kann die Puppe mit Nadel gepickt oder auch gestochen werden, dank einer speziellen Oberfläche, ohne kaputt zu gehen. Diese Modelle sind meist relativ klein, damit man sie gut bewegen kann und sie auf einem Arbeitstisch Platz finden.

Der authentische Eindruck

Das anatomische Modell wirkt aufgrund seiner Echtheit bei Knochen oder ähnlich haptischen Kunststoffformen lebensecht. Auch die Kunststofforgane sehen aufgrund lebensgetreuer Bemalung mit Farben für die Augen echt aus. Mit einer Berührung stellt man fest, es ist zum Glück nur ein Modell.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.