Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Krankenhausausstattung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Krankenhausausstattung“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Krankenhausausstattung
^

Mit der richtigen Krankenhausausstattung sind die Patienten immer gut versorgt

Zu einer kompletten Krankenhausausstattung gehört eine gewisse Standardausrüstung, damit den Patienten einen gewissen Komfort geboten wird. Dazu gehören unter anderem wichtige Hilfsmittel wie Infusionsständer und Transportwagen, die auf jeder Station vorhanden sein müssen, um entsprechend viele medizinische Hilfsmittel darin unterzubringen. Zudem gelangt man mit den Transportwagen schnell und einfach zu jedem Ort im Krankenhaus. Zur Ausstattung gehören ebenso Schränke, in denen alle Hilfsmittel übersichtlich und sofort griffbereit aufbewahrt werden können. Aber diese Ausstattungsmaterialien genügen bei Weitem noch nicht, um ein Krankenhaus zu komplettieren. Dazu benötigen Sie diverse Ausstattungsmittel für die Stationen selbst, Behandlungsräume oder aber der Wäschetransport sowie Behälter für Verbrauchsmaterial.

Die Station richtig ausstatten

Auf einer Station sollten beispielsweise Anschlussschlauchhalter, Infusionshalter, Kopfwaschbecken und Infusionsständer nicht fehlen. Diese gehören aber nicht nur zur Krankenhausausstattung, sondern finden ihre Verwendung auch in der häuslichen Krankenpflege oder in Pflegeeinrichtungen. Infusionsständer setzt man nicht nur bei Infusionstherapien ein, sie dienen auch als Hilfsmittel bei künstlicher Ernährung. Dieses mobile Hilfsmittel erleichtern zudem den Krankenhausalltag und betroffene Patienten, die dauerhaft oder für eine längere Zeit an einer Infusion angeschlossen sein müssen, können sich dennoch frei bewegen.

Alles schnell, einfach und sicher transportieren

Für einen reibungslosen Krankenhausalltag benötigen Sie eine optimale Transportmöglichkeit, mit der Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Dazu gehören unter anderem Stationswagen, Pflegewagen, Unterfahrtisch, Visitenwagen und Injektionswagen.
  • Injektionswagen: Egal, ob bei der Blutabnahme oder beim Verabreichen einer Injektion, für diese Arbeitsschritte benötigt man verschiedene Hilfsmittel wie zum Beispiel Kanülen, Tupfer oder Spritzen. Damit Sie diese schnell griffbereit haben, bietet Ihnen ein Injektionswagen die Möglichkeit, alle Arbeitsmittel ordentlich und sortiert in den vorgesehenen Fächern und Ablagen aufzubewahren. Das System sorgt nicht nur für Ordnung, es erspart Ihnen auch viel Zeit.
  • Stationswagen: Sie kommen sowohl in Krankenhäusern als auch in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die saubere Wäsche immer ordentlich und sortiert auf der Station ankommt und die Schmutzwäsche mühelos abtransportiert werden kann.

Verbrauchsmaterial richtig aufbewahren

Egal, ob es sich um Ampullen, Injektionen, Kanülen oder um Verbandsmittel handelt, jeder dieser Artikel muss sorgfältig und hygienisch aufbewahrt werden. Dazu zählen auch die Materialien, die ein Arzt auf seinen Hausbesuchen oder im Einsatz bei sich trägt. In einer Arzttasche beispielsweise finden alle medizinischen Utensilien Platz, die ein Arzt für seinen Einsatz außerhalb seiner Praxis braucht.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.