Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  > Arbeitsbekleidung

  Arbeitsbekleidung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Arbeitsbekleidung“
Überbegriffe
nach Berufsgruppen
Auswahl nach unterschied­lichen beruflichen Berei­chen, wie z. B. Laborbeklei­dung, Schweißerbekleidung oder Zunftbekleidung.
Schutzbekleidung
Schutzbekleidung, wie z. B. Warnbekleidung, Ein­wegbekleidung oder Chemi­kalienschutzbekleidung ist hier zu finden.
Kopfbedeckung
Den passenden Kopfschutz, wie Anstoßkappe, Schirm­mütze oder Wintermütze, bekommt man hier.
Handschuhe
Auch bei Handschuhen gibt es eine große Auswahl, wie z. B. Arbeitshandschuhe, Einmalhandschuhe oder Schnittschutzhandschuhe.
Schuhe
Schuhe in vielen verschie­denen Varianten, wie z. B. Sandalen, Sicherheits­schuhe oder Gummistiefel.
Geschäftskleidung
Oberbekleidung
Anzüge
Jedem bekannt als Blaumann oder Overall
Jacken
Hier findet man eine große Auswahl an Jacken, wie Parkas, Soft­shelljacken oder Kälteschutz­jacken.
Mäntel
Sie benötigen Berufsmantel, OP-Mantel oder Kittel?
Westen
Auf Arbeitsweste, Cordweste oder Warnweste sollten Sie nicht verzichten.
Schürzen
Schützen Sie Ihre Kleidung mit Einmalschürze, PVC-Schürze oder Tischlerschürze.
Pullover
Egal, ob Sweatshirts für Da­men, Fleecepullover oder Troyer – mit unseren Pro­dukten ist man immer gut gekleidet.
Hemden
In dieser Kategorie man neben Damenblusen und Herrenhemden auch Polo­hemden und mehr.
Shirts
Werden Shirts benötigt, wie z. B. Poloshirts, T-Shirts und Rollkragenshirts, dann wird man hier fündig.
Hosen
Hosen für den Alltag oder den Beruf, wie z. B. Arbeits­hosen, Cargohosen oder Jeanshosen findet man hier.
Shorts
Kurze Hosen in Form von Arbeitsshorts oder Freizeit­shorts findet man hier.
Unterbekleidung
Unterziehkleidung
Diese spezielle Wäsche verhindert das Auskühlen des Körpers bei Arbeiten in Bereichen mit extrem kalten Temperaturen.
Unterwäsche
Kleidungsstücke wie Shorts und Hemden, die man unter der normalen Bekleidung direkt auf der Haut trägt.
Socken
Hier gibt es Socken für viele Einsatzzwecke, wie Arbeits­socken, Einzieh­socken oder Funktionssocken.
Schlafanzüge
Für groß und klein, Sommer oder Winter, der passende Schlafanzug macht's.
Funktionsbekleidung
Sportbekleidung
Vielfältige Sportbekleidung, wie z. B. Trainingsanzüge, Fußballshorts oder Laufja­cken, lässt sich hier finden.
Badebekleidung
Bade- und Wettkampfanzü­ge und Zubehör für den Schwimmbereich lassen sich hier finden.
Kostüme
Vor allem in der fünften Jahreszeit sind Faschings­kostüme für Damen, Herren und Kinder sehr beliebt.
Kleid
Hier gibt es Kleider für groß und klein und für verschie­denste Anlässe.
Accessoires
Fliege
Ein modisches Accessoire, das häufig in Verbindung mit einem Hemd getragen wird.
Gürtel
Der Gürtel bildet die Basis für ein ergonomisches Tra­gesystem für die Befesti­gung von Holstern, Schlau­fen und Taschen.
Hosenträger
Extra Verstärkungen bieten einen sicheren Halt bei der Arbeit.
Krawatte
Mit einer schicken Krawatte, kombiniert mit einem Sakko oder einer Anzugjacke, ist man immer gut gekleidet.
Schal
Erfüllt nicht nur in der kalten Jahreszeit seinen Zweck, farbige Modelle werden zum Eyecatcher.
Seidentuch
Als Kopf- oder Halstuch getragen ein wirklicher Hingucker.
Weitere Informationen zum Thema Arbeitsbekleidung
^

Perfekt angepasste Berufsbekleidung

Robust, funktional und gut verarbeitet - so soll Berufsbekleidung sein. Für jeden Bereich gibt es die passende Kleidung. An die jeweiligen Ansprüche und Bedürfnisse angepasstes Material, Taschen und Elemente an der Arbeitskleidung - das sind wichtige Eigenschaften für Jacken, Hemden, Hosen und Schuhe, die Sie während Ihrer Arbeitszeit tragen. Mercateo bietet Ihnen auch Bekleidung nach Berufsgruppen wie beispielsweise Bäckerhose, Forststiefel oder Malerhose.

Wichtige Unterschiede

Neben der einfachen Berufsbekleidung, die auf die einzelnen Berufszweige angepasst ist, gibt es die Schutzbekleidung. Bei der Schutzbekleidung wird gezielt und ganz besonders auf den nötigen Arbeitsschutz geachtet. Wenn es um Schnitt-, Kälte- oder Hitzeschutz und viele andere sicherheitsrelevante Aspekte geht, sind Sie mit Schutzbekleidung bestens ausgerüstet. Sicherheit am Arbeitsplatz ist unabdingbar und z. T. vom Gesetzgeber vorgeschrieben, damit Unfälle vermieden werden.
Berufsbekleidung hingegen ist für den täglichen Einsatz konzipiert und verspricht einen besonderen Tragekomfort. Den Zollstock griffbereit oder beim Verlegen von Rohren die Knieschützer bereits im Overall eingearbeitet haben. Verstärkte Ellenbogen bei Arbeitsjacken oder einfach das Fach für die Kellnerbörse in der Gastronomie - durchdachte Lösungen bis ins kleinste Detail machen Berufsbekleidung ansprechend und funktional. Atmungsaktive und trotzdem robuste Materialien verhindern das Schwitzen und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

Die richtige Größe

Die richtige Passform spielt gerade bei Bekleidung eine wichtige Rolle. Nur wenn die Berufsbekleidung so sitzt, wie es sein soll, kommen alle positiven Aspekte zum Tragen. Denken Sie daran, Ihre Berufsbekleidung tragen Sie einen ganzen Arbeitstag lang. Sie sollte weder zu eng, noch zu weit sein. Wählen Sie die Kleidung in Ihrer Konfektionsgröße und beachten Sie dabei, dass Baumwolle bis zu fünf Prozent einlaufen kann. Wenn Sie diesen Punkt beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer Kleidung haben.

Normen für einen einfachen Überblick

Auch Berufsbekleidung ist genormt; die Ziffern hinter dem bekannten Zeichen EN (für Euronorm) sagen aus, für welche Arbeiten und Anforderungen die Bekleidung geeignet ist:

EN 343        Bietet Schutz gegen rauhe Witterungsverhältnisse wie Regen und Wind
EN 374        Ein Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen besteht mit dieser
                     Kleidung
EN 470        So ausgezeichnete Kleidung bietet Schutz beim Schweißen und ähnlichen
                     Arbeiten
EN 531        Diese Berufsbekleidung stellt guten Hitzeschutz bereit
EN 533        Bei Flammen und sehr großer Hitze sind Sie mit dieser Arbeitskleidung
                     hervorragend gewappnet
EN 1149      Elektrostatische Eigenschaften haben beim tragen dieser Kleidung keine
                     Chance auf Wirkung
EN 13034    Berufsbekleidung, die Sie vor flüssigen Chemikalien von Typ 6 schützt
EN 471        Diese Berufskleidung macht Sie sichtbar, es handelt sich um Warnbekleidung.
EN 381        Die perfekte Berufsbekleidung für Anwender von hingeführten Kettensägen.

Weiterer Vorteil – Image Ihrer Firma

Saubere und ordentliche Kleidung der Mitarbeiter sollte für jede Firma zur Selbstverständlichkeit gehören. Neben nützlichen Aspekte wie Funktionalität und Gesundheitsschutz wird die Außenwirkung Ihrer Firma durch einheitliche Kleidung der Mitarbeiter verstärkt. Farben, Schnitte und Design, auch Arbeitskleidung bringen Sie ins Gespräch.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.