Ergonomischer Bürostuhl für Ihr individuelles Wohlbefinden.
Sedus se:do » ist ein Allrounder zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Sedus se:do » trägt zu einer durchgängigen Bürogestaltung bei und unterstützt den User zugleich durch perfekte Ergonomie, über eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten.
Er ist ein starker Partner in Büros und im Home-Office. Sedus se:do » eignet sich dabei sowohl für den individuellen Einzelarbeitsplatz, als auch für Wechselarbeitsplätze, bei welchen Nutzer mit unterschiedlichen Größen und Gewichtsklassen problemlos bedient werden können.
Dynamische Drehstühle für agiles Arbeiten und Meetings
se:motion » und se:joy » müssen nicht lange eingestellt werden, sie stellen sich einfach selbst auf jeden Nutzer ein. So dynamisch das Design auf den ersten Blick wirkt, so beweglich sind sie im Büro.
Spontane Zusammenkunft an der Bench?
Kurzer Schulterblick beim Nachbarn? Rollen Sie einfach hinüber. Mit einer modernen Formensprache, einem angenehmen Sitzkomfort und intuitiver Funktionalität eignet sie sich für alle Bürobereiche, in denen Bewegung an der Tagesordnung ist - ob Konferenzräume, Zonen für temporäre Projektarbeit oder Home Offices.
Selbsteinstellender Drehstuhl für Wechselarbeitsplätze.
Wo Wechselarbeitsplätze dominieren, darf se:flex »
nicht fehlen.
Denn dank seiner intelligenten Gewichtsautomatik stellt er sich automatisch auf die unterschiedlichsten Nutzer ein.
Gleichzeitig kann die Rückenlehne jeder Bewegung des Nutzers folgen und ermöglicht dadurch größtmögliche Bewegungsfreiheit und ein gesundes Sitzen in allen Positionen.
Für mehr Bewegung im Büro.
Stimulierender Stehsitz für flexibles Arbeiten.
Bewegung ist nicht nur gut für den Körper. Bewegung beflügelt auch den Geist. Mit se:fit hat Sedus einen vielseitigen Stehsitz entwickelt, der zur Bewegung animiert und ein lebendiges Sitzen oder Lehnen ermöglicht. Ob am Stehpult, an der Bench oder überall dort, wo eine Stehsitzgelegenheit gerade praktisch ist: se:fit » lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen und mit einem Griff einfach mitnehmen.
Der stufenlose Höhenverstellbereich von 53 bis 80 cm ermöglicht den Einsatz sowohl als Sitz- als auch Stehhilfe.
Nachhaltigkeit bis ins Detail – Sedus seit 1871
Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“ gehören bei Sedus seit mehr als 50 Jahren zu den wesentlichen Unternehmensprinzipien. Prinzipien die sich in der Entwicklung unserer Produkte beispielsweise in einer recyclingorientierten Produktgestaltung, ökologisch getesteten Materialien, einer ressourcenschonenden und energiebewussten Fertigung, sowie permanenten Qualitätstests wiederfinden.
Die Sedus Stoll AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Büroeinrichtungen und Arbeitsplatzkonzepte. Sedus entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Qualitätsmöbel „Made in Germany“ und ist mit zehn Tochtergesellschaften in über 70 Länder vertreten.
Erfolgreiches unternehmerisches Handeln bedarf langfristig immer einer werteorientierten Verwurzelung.
Zwei Stiftungen bewahren die unternehmerische Unabhängigkeit der Sedus Stoll AG. Die Stoll VITA Stiftung ist nach dem Willen der Stifter gerichtet auf die Förderung der wissenschaftlichen Forschung, der öffentlichen Gesundheitspflege, der Bildung sowie der Tier- und Pflanzenzucht, des Umwelt- und Naturschutzes und der Landschaftspflege. Verwirklicht werden diese Zwecke insbesondere im Raum Waldshut.
Die Karl Bröcker Stiftung unterstützt vor allem Bildungsprojekte sowie medizinische und therapeutische Projekte/Einrichtungen für Kinder im In- und Ausland. Das sieht man unseren Büromöbeln zwar nicht an. Aber ohne diesen Hintergrund wären sie nicht so, wie sie jetzt sind.