Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  >  > Arbeitskorb

  Arbeitskorb  (177 Angebote unter 30.688.043 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Arbeitskorb“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
 Cluster
☐
Übersicht

"Arbeitskorb"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Arbeitskorb
^

Arbeitskörbe - Einsatzerweiterung für Stapler und Kran

Arbeitskörbe dienen dazu, Werkzeuge oder Personen sicher aufzunehmen. Durch den Einsatz eines solchen Korbes kann es in vielen Fällen umgangen werden, teure Hebebühnen anzuschaffen, um Arbeiten in der Höhe durchzuführen. Arbeitskörbe erweitern das Einsatzspektrum von einfachen Gabelstaplern oder lassen sich mittels Kran sicher nach oben bewegen.

Rundum sicher mit dem Arbeitskorb

Gerade in Bereichen der Personenaufnahme muss die Sicherheit großgeschrieben werden. Daher müssen Arbeitskörbe strengen Richtlinien und Vorschriften entsprechen. Aus diesem Grund ist zur Einhaltung der Arbeitssicherheit unbedingt die BGR 185 zu berücksichtigen. Der Arbeitskorb, der in Verbindung mit dem Gabelstapler oder Kran als Arbeitsbühne fungiert, ist rundum geschlossen und schützt so Ihren Arbeitnehmer bei seiner Tätigkeit vor dem Herabstürzen.

Aufgerüstet

Je nach Verwendung des Arbeitskorbes ist die Aufnahme für Gabelstapler oder sogar eine kranbare Variante die passende Lösung für Sie. Mit Gabelstaplern nach oben transportierte Körbe unterliegen geringeren Schwingungen, da sie aufliegen, zudem sind sie extrem leicht zu transportieren und somit ortsungebunden einsetzbar. Die Arbeitshöhe wird hierbei lediglich vom Hebezeug des Staplers bestimmt. Kranbare Arbeitskörbe sind immer dann angebracht, wenn der Zugang zum Ort des Geschehens nicht mit einem Gabelstapler erreichbar ist und die Hebehöhe nicht ausreicht.

Traglast und Personenauslegung beim Arbeitskorb

Damit der Arbeitskorb nicht nur von Grund her sicher ist, sondern auch während des Einsatzes sicher bleibt, dürfen Sie die zulässige Tragkraft und Personenanzahl nicht  überschreiten. Vergewissern Sie sich deshalb lieber einmal öfter, ob das zulässige Gesamtgewicht, inklusive Werkzeug und mitgebrachtes Material, nicht überschritten wird. Durch die Möglichkeit, mehrere Personen aufzunehmen, können mit einem passend ausgelegten Arbeitskorb auch Arbeiten in der Höhe durchgeführt werden, die Teamwork nötig machen. Die Größe und somit die Bewegungsfreiheit sowie der Aktionsradius spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Exklusive Zusätze

Sie können bei Arbeitskörben unterschiedlich ausgerüstete Varianten erwerben. Einfache klappbare Systeme, die leicht und platzsparend zu verstauen sind, sowie erweiterbare Systeme mit unterschiedlichen Extras sind möglich. Egal, ob Werkzeugablage, die einen reibungslosen Arbeitsablauf möglich macht, oder Überdachungen, die einen zusätzlichen Schutz vor Risiken und Gefahren von oben darstellen, passen Sie den Arbeitskorb im Grundmodell an Ihre Anforderungen an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.