Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Hebebühne

  Hebebühne  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Hebebühne“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Hebebühne
^

Hebebühnen - Höhenanpassung in Werkstatt, Produktion und Lager

Überall, wo in Produktionsstrecken, beim Verladen oder Verpacken oder bei Reparaturen die Höhe des zu bearbeitenden Produktes angepasst werden muss, kommen Hebebühnen in unterschiedlichen Ausführungen als Hebezeuge zum Einsatz. Egal, ob mit Tischplatte als Hubtisch oder eine einfache Hebebühne, die ohne große Auflagefläche ein Anheben möglich macht, es wird eine deutliche Arbeitserleichterung geschaffen. Zugriff auf sonst unerreichbare Bereiche oder eine rückenschonende, perfekt angepasste Arbeitshöhe sind das Ergebnis des Hebebühneneinsatzes.

Rationell und sicher arbeiten mit einer Hebebühne

Damit die Arbeit so weit wie möglich erleichtert wird und der Sicherheitsaspekt nicht zu kurz kommt, ist es von Bedeutung, die Auswahl der Hebebühne anhand einiger wichtiger Rahmenparameter fest zu machen.

Mobile oder stationäre Hebebühne

Während sich mobile Systeme leicht von einem Ort zum anderen bewegen lassen und somit auf dem gesamten Betriebsgelände genutzt werden können, sorgen stationäre Hebebühnen für enorme Standsicherheit. Einige Modelle lassen sich sogar versenken. Damit kann Platz eingespart werden, denn die Hebebühne kommt zum Vorschein, wenn sie auch tatsächlich benötigt wird.

Anwendungsbereich - vielfältiger ist es kaum möglich

Während Scherenhubtische meist im Lager oder in Fertigungsstraßen der Industrie und Produktion eingesetzt werden und für große Lasten ausgelegt sind, kommen Spindelhubtische mit ihrem manuell nach oben zu befördernden Flächen für kleinere Lasten und Anwendungen, die nicht ständig justiert werden müssen, in Frage. In der Industrie, im Lager, im Verlade- und Produktionsbereich wird vor allem auf Flächen und Tische gesetzt, wohingegen es in Werkstätten häufig darauf ankommt, den unteren Bereich von verschiedenen Fahrzeugen zugänglich zu machen. In diesem Fall ersetzen Hebebühnen den Wagenheber und sorgen für mehr Freiraum und Arbeitssicherheit. Im Labor werden Laborhebebühnen dazu genutzt, kleinere Lasten ohne großes Wackeln und mit hoher Standsicherheit in der Höhe anzupassen.

Worauf ist bei Hebebühnen zu achten?

Die Traglast

Damit die Hebebühne die von Ihnen zu bewegenden Lasten auch bewältigen kann, dürfen Sie die maximale Traglast nicht überschreiten. Nicht nur die technische Unversehrtheit des Hubzeugs hängt davon ab, sondern im Wesentlichen auch die Arbeitssicherheit.

Die Auflagefläche

Wichtig sind die Tischfläche und Auflagefläche, die Sie zum Heben und Positionieren des Gegenstands benötigen. Eine zu kleine Fläche kann dazu führen, dass ein Überkippen der Last entsteht. Zu große Flächen haben überdimensionierte Platzansprüche und nehmen einen zu großen Raum ein. Berücksichtigen Sie bei Hebebühnen ohne Tische, dass die Auflageflächen für die Hebearme ausreichend groß sind, um die entstehenden Kräfte ausreichend gut zu verteilen, damit keine Druckstellen entstehen.

Die Hubhöhe

Prüfen Sie, inwieweit die Hebebühne höhenverstellbar sein muss. Die maximale Hubhöhe bestimmt, wie hoch Sie die Hebebühne insgesamt fahren können. Eine zu gering gewählte Hubhöhe sorgt für Schwierigkeiten beim Überwinden von Höhenunterschieden. Kalkulieren Sie lieber eine gewisse Reserve ein, um auch bei späteren, größeren Höhendifferenzen noch einsatzfähig zu bleiben.

Leichte Höhenverstellbarkeit

Während bei geringen Traglasten ein Lastenheben über einen manuellen Antrieb durchaus möglich ist, kommen bei schweren Lasten hydraulische Systeme zum Einsatz. Sie erleichtern es, das Gewicht nach oben oder unten zu bewegen. Achten Sie darauf, dass das System leicht regelbar ist, um ein stufenloses und ruckfreies Bewegen im Hubbereich zu gewährleisten.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.