Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Aufsteller

  Aufsteller  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Aufsteller“
Überbegriffe
Angebotstafel
ein- oder beidseitig mit Tafelkreide oder speziellem Marker beschriftbar.
Infostand
diese Bodenständer sind ideal als Wegweiser oder für Firmeninformaionen.
Infodisplay für Außenbereich
Kundenstopper
auffälliger Plakatständer, für Außen oder Innen geeignet, einfacher Einlagenwechsel.
Tischaufsteller
damit platzieren Sie Werbung direkt auf dem Tisch, ein- oder beidseitige Modelle, auch als Thekenaufsteller ideal.
Schrägsteller
Präsentiert Waren gut sichtbar in schräger Position.
Weitere Informationen zum Thema Aufsteller
^

Mit Aufstellern präsentieren Sie Ihr Unternehmen

Ohne die richtigen Werbemaßnahmen ist es fast unmöglich, ein Unternehmen bekannt und vor allem für den Kunden interessant zu machen. Die Werbeindustrie bietet zahlreiche Möglichkeiten. Diese müssen allerdings richtig präsentiert werden, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Das ist beispielsweise mit Aufstellers und Präsentationstafeln möglich.

So rücken Sie Ihr Unternehmen ins rechte Licht

Für jede Art von Präsentation bieten sich für Sie und Ihr Unternehmen zahlreiche Hilfsmittel an. Egal, ob Sie mit Flyern, Werbebannern, Werbepostern oder mit Prospekten Ihre Kunden erreichen möchten, für jede Werbemaßnahme erhalten Sie die perfekte Präsentationsmöglichkeit und sind perfekt ausgestattet.

Die verschiedenen Präsentationsmöglichkeiten

Der Kundenstopper

Der Kundenstopper zählt zu den bekanntesten Aufstellern. Darin finden meist Plakate im DIN A1-Format ihren Platz. Er wird häufig in Fußgängerzonen und vor dem Geschäft platziert und sorgt bei aufkommendem Kundenstrom für Aufmerksamkeit und Interesse. Informieren Sie über Neuheiten oder Angebote, so können Sie Kunden in Ihr Geschäft „locken“. Die zahlreichen Modelle ermöglichen eine individuelle Präsentation. Durch die ein- oder zweiseitige Werbung kann der Aufsteller jederzeit dem Blickfeld des Kunden angepasst werden. Kundenstopper sind sehr stabil und zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit aus. Die von Ihnen eingefügten Werbeposter werden je nach Modell durch eine transparente Folie geschützt. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen Ihnen zahlreiche Werbemöglichkeiten.
  • Standardkundenstopper: Diese sind standsicher, ziehen die Aufmerksamkeit und das Interesse der Kunden auf sich und machen den Plakatwechsel dank des Klapprahmens zu einem Kinderspiel.
  • Mobile Kundenstopper: Damit sind Sie wesentlich flexibler, denn er kann an jedem beliebigen Ort platziert werden. Aufgrund der befestigten Rollen lässt er sich  jederzeit mühelos an einen anderen Ort transportiert bzw. aufstellen.
  • Wetterfeste Kundenstopper: Sie müssen das Wetter nicht immer im Auge behalten, denn, egal, ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, mit diesem Modell sind Sie für alle Wetterlagen gewappnet.

Prospektständer oder Prospekthalter

Prospektständer gehören in jedem Fall zu den wichtigsten Präsentationssystemen. Auf dem Boden oder auf dem Tisch platziert sollten diese Basics in keinem Unternehmen fehlen. Die verschiedenen Ausführungen von rustikal bis hin zu extravagant und edel, vom Einzelständer bis hin zum Regal, der Blickfang auf Ihre Werbemaßnahmen ist gesichert. Die Werbe- oder auch Informationsschriften sind sowohl für den Kunden als auch für Sie immer griffbereit. Die Auswahl des Prospektständers sollte sich dabei immer nach dem Gesamtbild des Werbeauftrittes richten.
  • Der faltbare Prospektständer eignet sich optimal, wenn Sie geschäftlich viel unterwegs sind. Da er faltbar ist, passt er schnell und einfach in Ihr Reisegepäck und ist im Handumdrehen aufgestellt.
  • Der interaktive Prospektständer verbindet multimediale Akzente und Prospektpräsentation und sorgt für einen multimedialen Blickfang.
  • In Prospektregalen finden viele Infozeitschriften und Prospekte ihren Platz. So kann der Kunde bei Interesse diese entnehmen und sich informieren.
  • Der Standardständer als Präsentationsmöglichkeit empfiehlt sich für jeden Warte- und Empfangsbereich und fehlt dem Kunden sofort ins Auge, wodurch das Interesse geweckt wird.

Leuchtdisplays

Licht zieht den Betrachter in jeder Hinsicht an. Sie vertreiben ein außergewöhnliches Produkt oder wollen Ihrem Umfeld eine ganz besondere Botschaft übermitteln? Dann ist dies die optimale Möglichkeit für Ihr Vorhaben. Der große Auftritt muss nicht teuer sein. Mit diesem kleinen Mehraufwand setzen Sie sich und Ihr Unternehmen ins rechte Licht. Mit Hilfe von Leuchtkästen, Leuchttheken, Leuchtdisplays oder Leuchtsäulen grenzen Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab und wecken Interesse der Kunden.

Schaukästen und Vitrinen

Schaukästen dienen als Informationsträger und präsentieren Ihr Unternehmen, weshalb sie eine wichtige und nicht zu unterschätzende Werbemöglichkeit sind. In Vitrinen präsentieren Sie Produkte und Exponate am besten und können gleichzeitig mit Flyer den Kunden informieren. Mit ihnen erzielen Sie in jedem Fall einen professionellen Werbeauftritt.

Tischaufsteller

Gerade in Autohäusern oder Verkaufsräumen sowie in jedem Servicebereich verwendet man Tischaufsteller. Sie bieten die Grundlage für eine Werbemaßnahme, der Kunde kann sich schnell über Aktion, Angebote oder Neuerung informieren. Darin findet unter anderem Infomaterial zum Mitnehmen oder auch die Speisekarte in einem Café oder Restaurant ihren Platz.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.