Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Präsentation und Planung

  Präsentation und Planung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Präsentation und Planung“
Überbegriffe
Tafeln
Und Tafelsysteme in unterschiedlichen Ausführungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.
Aufsteller
Vom Tischaufsteller bis zur Infosäule - passende Lösungen für alle Bereiche von Präsentation und Werbung.
Kalender
Kalender und Zeitplansysteme, die individuell nach dem Bedarf eingesetzt werden können.
Präsentationszubehör
Kein Firmenauftritt und keine Präsentation kommt ohne diese Hilfsmittel aus, wie z.B. Moderationskarten, Magnete oder Laserpointer.
Prospektpräsentation
Regale oder Säulen, in denen Ihre Prospekte aufbewahrt werden können.
Schaukasten
abschließbarer Schaukasten für den Innen- oder Außenbereich.
Plakattasche
Schutzhüllen aus Kunststoff oder Acryl für Ihre Firmeninfos.
Projektoren und Zubehör
Beamer
Videoprojektor, der Bilder und Präsentationen vom Computer oder DVD-Player an eine Leinwand projieziert.
Overheadprojektor
Tageslichtprojektoren projiezieren die beschrifteten Folien vergrößert auf eine Leinwand.
Präsentationsserver
Kabelloses Präsentationssystem
Projektortisch
Spezielle Tische, die für den Einsatz von Projektoren optimiert sind.
Projektorwagen
Sind eine mobile Alternative zu den Projektortischen
Präsentationsmöbel
Stehpult
Bezeichnet einen hohen Tisch mit einer schrägen Fläche, der vorrangig zum Schreiben und Lesen dient.
Pultschrank
Die Ablageflächen dieser Schränke bieten Platz, um einen Teil der benötigten Utensilien ordentlich zu verstauen.
Stehtheke
Ist die Grundlage für eine professionelle Werbe-Präsentation einer Firma auf Austellungen und Mesen.
Präsentationswand
Stellwandsystem, das sich den speziellen Anforderungen auf Veranstaltungen individuell anpassen läßt.
Bannerdisplays
Mit diesen lassen sich Grafikbahnen optisch wirksam präsentieren und sie sind leicht und schnell aufzubauen.
Plakat-Klemmschienen
Die Plakate werden zwischen die beiden Schienen geklemmt und können sofort repräsentativ ausgehängt werden.
Wand-Klemmschienen
Wandschienen, an die sich Plakate und Aushänge schnell und einfach befestigen lassen.
Mobile Presenter
Ein Standrohr mit Schwenkarmen zur Präsentation von Plakaten, Postern oder technischen Zeichnungen.
Weitere Informationen zum Thema Präsentation und Planung
^

Präsentation und Planung ist unerlässlich für Ihren Erfolg

Eine gute Planung und Präsentation ist die Grundlage für Ihren Erfolg und damit unerlässlich. Einige Produkte, die Ihnen dabei helfen können, möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen.

Planen Sie Ihre Vorhaben mit Kalender

Mit Hilfe eines Kalenders können Sie alle Ihre Termine planen und organisieren. Sie werden dabei nach der Art der Einteilung wie Tageskalender, Monatskalender oder des Formates beispielsweise Buchkalender, Querkalender gegliedert. Buchkalender, Zeitplansysteme oder Kalender-Unterlagen kommen in Firmen, Büros und Praxen zum Einsatz. Buchkalender sind in Form eines Buches, wobei die Kalenderseiten in einem festen Einband befestigt sind. In ihnen können Sie entweder auf Tagesbasis oder Wochenbasis Einträge vermerken.
Zeitplansysteme wie der Chronoplan verfolgen das gleiche Prinzip wie der Buchkalender, nur werden die Blätter in einem Ledereinband mit Ringmechanismus gehalten. Dabei können die Blätter einzeln entnommen und auch erweitert werden. Zusätzlich ist dieser Planer mit diversen Laschen für Schreibgeräte und Hüllen für Visitenkarten versehen. Vorteil dieser Zeitplansysteme ist der Nachkauf der Kalendereinlagen, so dass Sie nicht jedes Jahr einen neuen Planer kaufen müssen.
Kalender-Schreibunterlagen sind praktisch für Schreibtische. Termine, welche zum Beispiel per Telefon vereinbart werden, können schnell und einfach während des Telefongesprächs auf der Kalender-Schreibunterlage notiert werden. Ebenfalls für den Schreibtisch sind so genannte Querkalender. Die einzelnen Blätter sind hierbei mit einer Ringspirale zusammen verbunden und eignen sich auch für schnelle Terminnotizen.

Nach der Planung folgt die Präsentation

Neben Kalendern bieten diverse Präsentations- und Infotafeln die Grundlage für die Präsentation und Planung. Eine gute Präsentation entscheidet, wie ein Artikel oder ein Vorhaben beim Gegenüber ankommt. Hierfür sind diverse Produkte für die perfekte Darstellung im Handel erhältlich. Präsentationstafeln eignen sich hervorragend, um einen Vorschlag ins rechte Licht zu rücken. Diese sind zum Beispiel als Drehtafel, Whiteboard und Moderatorentafel erhältlich. Drehtafeln stehen auf einer Art Stativ und können um ca. 360 Grad horizontal geschwenkt werden. Aufgrund ihrer speziellen Lackierung können sie mit einem Whiteboard-Marker beschriftet werden.
Moderatorentafeln stehen für Professionalität und sind mit verschiedenen Oberflächen erhältlich. Besteht das Tafelmaterial aus Kork oder Styropor mit einem Textilbezug können einzelne Blätter mit Markier- oder Pinwandnadeln angeheftet werden.

Präsentationsmöbel zur professionellen Darstellung

Zu einer guten Präsentation benötigen Sie diverse Präsentationsmöbel. Prospektständer beispielsweise dienen als Informationsmaterialauslage. So können Sie Informationen in Form von Broschüren und Werbezettel übersichtlich auslegen, welche der Kunde selbst entnehmen kann.
Soll ein Overheadprojektor zum Einsatz kommen, so benötigen Sie einen Projektortisch oder Projektorwagen. Der Projektor findet auf beiden einen sicheren Halt. Ein Lichtbild Ihrer vorbereiteten Unterlagen wird in richtiger Höhe an eine Leinwand projiziert. Während der Projektortisch unbeweglich ist, ist der Projektorwagen aufgrund seiner Rollen mobil und kann damit flexibel in verschiedenen Räumlichkeiten genutzt werden.

Denken Sie auch an das Präsentationszubehör

Eine große Rolle bei der Präsentation und Planung spielt auch das Präsentationszubehör. Auch hier ist die Auswahl an Präsentationshilfsmitteln enorm. Eine Markierung bestimmter Informationen können Sie mit Hilfe von Markiernadeln, Magneten, Stecknadeln, Markierungsfahnen und Markierungspunkten setzen. Diese werden in verschiedenen Farben und Ausführungen angeboten und ermöglichen Ihnen, die wichtigsten Schwerpunkte hervorzuheben. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds ist hier die Wahl von vornherein eingeschränkt. Soll eine Markierung auf magnetischer, metallener Oberfläche erfolgen, so können nur Magnete und Markierungspunkte zum Einsatz kommen. Hingegen sind Markiernadeln, Stecknadeln und Markierungsfahnen für weiche Untergründe wie Styropor und Filz gedacht.

Moderationskoffer - so haben Sie alles griffbereit und immer dabei

Wer in seinem Unternehmen als Trainer oder Ausrichter von Tagungen erfolgreich sein will, braucht unweigerlich Medien, die er gezielt und richtig einsetzen kann. Nicht nur Flipchart, Beamer und Pinnwand sind gefordert, sondern auch das professionelle Zubehör, um damit gezielt arbeiten zu können. Um all diese Sachen wie Marker, Moderationskarten, Klebepunkte etc. ordentlich zu verstauen, ist ein Moderationskoffer genau das richtige.

Namensschilder sind auf Messen von Vorteil

Namensschilder sind unerlässlich, wenn Sie innerhalb kurzer Zeit mit vielen unbekannten Menschen in Kontakt kommen wie beispielsweise auf Messen und Kongressen. Sie geben auf unaufdringliche Art und Weise Auskunft über Ihren Namen, ohne dass Ihr Gegenüber danach fragen muss.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.