Mit einer optimalen Badeinrichtung gut ausgestattet
Die Dusche sollte entsprechend nach den Bedürfnissen des oder der Benutzer abgestimmt sein, vor allem, wenn es sich um ein barrierefreies Bad handeln soll.
Die Grundausstattung
Die Handtuchstange
Diese wird nicht direkt in der Dusche angebracht, sondern in deren unmittelbarer Nähe. So ist gewährleistet, dass immer ein trockenes Handtuch griffbereit ist. Sie dient zudem immer als Ablage, auf der nasse Handtücher gut trocknen können.
Die Wandstange
Diese dient nicht nur als Halterung für den Brausekopf, sondern auch als Griff, sodass der Einstieg in die Dusche sicherer gestaltet wird.
Wandstangen werden fest an der Wand montiert, damit sie maximale Sicherheit beim Festhalten bieten.
Der Duschvorhang
Der Vorhang sorgt mit seinem Polyestergewebe dafür, dass kaum Spritzwasser beim Duschen nach außen dringt. Er ist wasserundurchlässig und pflegeleicht. Je nach Modell werden Duschvorhänge an dafür vorgesehenen Schienen oder Stangen mittels Ringen oder Haken angebracht.
Sicherheit in der Dusche
Die Sicherheit sollte auch beim täglichen Duschen gewährleistet sein. Ein Duschhocker und eine Sicherheitseinlage sorgen dafür, dass auch Menschen, die nicht eigenständig duschen können oder verletzt sind, nicht auf ihre tägliche Dusche verzichten müssen.
Duschhocker
Gerade ältere oder auch kranke Menschen fühlen sich sicherer, wenn sie während des Duschvorganges auf einem Stuhl oder Hocker Platz nehmen können.
Duschhocker bestehen aus einem stabilen und rostfreien Material und können in einer Dusche aufgestellt werden.
Sicherheitseinlage
Die
Sicherheitseinlage wird auf dem Boden der Dusche platziert und soll das Ausrutschen verhindern. Je nach Modell verfügen Sicherheitseinlagen an der Unterseite über Saugnäpfe, die man am Duschboden andrückt.
Die Reinigung
Bei jedem Duschvorgang bildet sich Feuchtigkeit, die sich an den Wänden der Dusche und an den Fliesen absetzt. Was übrig bleibt, sind oft unschöne Wasserflecken. Mit einem Duschabzieher kann das Wasser von glatten Flächen abgezogen werden.