Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Duschhocker

  Duschhocker  (362 Angebote unter 30.870.642 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Duschhocker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Duschhocker"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Duschhocker
^

Ein Duschhocker sorgt für Sicherheit in der Dusche

Gerade für ältere oder kranke Menschen bietet ein Duschhocker Sicherheit bei der täglichen Körperpflege und wird somit ein wichtiges Hilfsmittel bei der Einrichtung eines barrierefreien Bades. Sie können bequem darauf Platz nehmen, sich selbst duschen oder sich von einer helfenden Person duschen lassen, ohne Angst zu haben, dass Sie ausrutschen könnten.
 
Duschhocker sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, sodass Sie die Möglichkeit haben, den Duschhocker genau nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen. Allerdings sollten Sie beim Kauf eines Duschockers auf dessen Größe achten, denn größere Duschhocker benötigen entsprechenden Platz und eignen sich nicht für kleine oder enge Duschkabinen.

Die verschiedenen Modelle

Die Auswahl an Duschhockern ist groß. Es gibt runde oder eckige Varianten, mit oder ohne Rücken- und Armlehne. Einige Modelle sind sogar höhenverstellbar, so dass sie an jede Körpergröße angepasst werden können.

Runde Duschhocker

Diese Modelle sind in der Regel aus Kunststoff und Aluminium gefertigt. Sie sind daher sehr leicht und sorgen dank ihrer Gummifüße für einen rutschfesten und sicheren Halt in der Dusche. Zudem sind sie einfach zu reinigen.

Klappbare Duschhocker

Klappbare Varianten sind praktisch, wenn Sie nicht viel Platz im Bad oder in der Dusche zur Verfügung haben. Die Hocker können nach ihrem Gebrauch einfach zusammen - oder hochgeklappt werden. Die klappbaren Duschhocker werden fest an der Wand montiert und verfügen meist über Gummifüße. Je nach Modell sind die Hocker höhenverstellbar, sodass Sie den Hocker optimal und individuell für den jeweiligen Benutzer einstellen können.

Duschhocker mit Rückenlehne

Diese Hocker sind sehr bequem, da sich der Benutzer wie auf einem normalen Stuhl anlehnen kann. Sie können je nach Bedarf für die Dusche oder vor dem Waschtisch eingesetzt werden. Eine stabilere Variante dieses Duschhockers ist der Duschstuhl oder der Duschrollstuhl als fahrbare Variante.

Duschhocker mit Intimausschnitt

Diese Modelle eignen sich für Menschen, die nicht selbst oder nur bedingt allein aufstehen können. Mit den Hockern sind diese Menschen in der Lage, eigenständig ihren Intimbereich zu reinigen, ohne dabei aufstehen oder sich bücken zu müssen. Dies bewahrt Betroffenen ihre Intimsphäre und macht die tägliche Körperpflege nicht von Pflegepersonal abhängig.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.