Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bartablett

  Bartablett  (1 Angebot unter 28.277.717 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bartablett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bartablett"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bartablett (6 Angebote) 
Bartablett ø 38 cm rutschfest, schwarz, Kunststoff, spülmaschinenfest
Assheuer + Pott
511
ab € 15,84*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Bartablett
^

Das Bartablett zum Servieren von Spirituosen und Getränken

Unter den Bar-Artikeln nimmt das Bartablett eine wichtige Rolle zum Abstellen und Servieren von Getränken und Spirituosen ein. Vor allem der Partyservice, aber auch das Eventmanagement greift auf das bewährte Bartablett zurück. Auf dem Tablett lassen sich nicht nur Gläser, sondern auch Flaschen und Karaffen für die gehobene Gastronomie platzieren und mit weiterem Tischzubehör ergänzen. Einen hohen funktionalen Wert besitzt das Tablett auch zum Ausrichten von Events und Partys in Clubs und Diskotheken. So fungiert das Tablett zum Arrangieren von Snacks und Häppchen, Salzstangen im Salzstangenhalter, Süßwaren, Nüssen und anderen Speisen. Auch können Servietten, Trinkhalmbecher für Trinkhalme oder kleine Küchenhelfer wie Nussknacker auf dem Tablett platziert werden. Zum Schutz der Einrichtung werden beim Servieren direkt Flaschenuntersetzer vom Tablett auf dem Tisch platziert.

Praktische Funktionalität gepaart mit elegantem Design

Modelle aus Kunststoff sind im Geschirrspüler einfach zu reinigen und weisen ein geringes Eigengewicht auf. Dieses entlastet das Personal von Küche und Service. Rutschfeste Ausführungen bieten bei glatten oder feuchten Oberflächen einen sicheren Stand auf der Theke oder dem Tisch. Das Tablett kann nicht wegrutschen, womit das Risiko des Glasbruchs minimiert wird.

Bartabletts mit speziellem hohem Rand vermeiden bei einem Malheur die Verunreinigungen des Bodenbelags und der Arbeitsbekleidung. Für den  Fall, dass in der Hektik des Arbeitsalltags Getränke während des Transports über den Rand des Trinkglases schwappen, verbleibt die ausgelaufene Flüssigkeit dank des Randes im Tablett. Im Sinne der Sicherheit wird auf effiziente Weise die Rutschgefahr vermieden. Bartabletts aus optisch neutralem Edelstahl bieten den Vorteil, dass diese sich mit der weiteren Gastro-Einrichtung und mit anderen Bar-Artikeln kombinieren lassen. Auch können Cocktailgläser, Universal-Gläser, Mixgetränke-Gläser sowie Biergläser auf dem Bartablett abgestellt werden. Lebensmittelechte Edelstahl-Tabletts sind ebenfalls leicht in der Reinigung und können über die gesamte Lebensdauer weder verfärben, noch Gerüche annehmen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.