Bastelkleber - Der Kleber für Hobby und Modellbau
Bastelkleber sind flüssige Klebstoffe, die vor allem Materialien wie Papier, Pappe, Stoffe, Filz, Kork und Holz fest verleimen. Ob in Künstlerwerkstatt, im Modellbau, Kindertagesstätten, Schulen oder auch bei der Ergotherapie –
Klebstoffe sind in vielen Bereichen wertvolle Hilfsmittel, um kreative Ideen umzusetzen.
Passend aufgetragen
Gerade beim Basteln muss sich der Klebstoff vielen Herausforderungen stellen. Ob ein flächiges oder punktgenaues Auftragen, oder ein Auftragen in Linienform – Bastelkleber muss viele Anforderungen erfüllen.
Flächendeckendes Auftragen
Große Flächen können perfekt mit
Sprühklebern bearbeitet werden. Es entsteht eine gleichmäßige dünne Schicht Klebstoff, die das Haften von unterschiedlichen Materialien ermöglicht. Neben der Bearbeitung von großen Flächen ist diese Variante auch für Naturbasteleien perfekt geeignet, da auf getrockneten Blättern, Blüten und Gräsern ein Auftragen von flüssigen Klebstoffen aus der Tube, Flasche oder mittels Pinsel unvorteilhaft ist.
Linienführendes Arbeiten
Um mittlere Flächen genau aufeinandersetzen zu können, kommt meist eine linienführende Klebung zum Einsatz. Tuben und Flaschen mit einer schmalen Spitze und einer Einrichtung für das Flächenkleben sorgen dafür, dass sowohl schmale als auch breite Linien entstehen können. Flaschen oder unverbeulbare Kunststofftuben liegen besonders gut in der Hand und zerknautschen nach der Klebstoffentnahme nicht.
Punktgenaues Kleben
Gerade bei kleinen Klebarbeiten, dem Aufbringen von filigranen Elementen und Detailbausteinen, ist eine punktuelle Klebung vorteilhaft. Besonders genaues Dosieren und ein gezieltes Auftragen wird mit Behältnissen mit einer besonders schmalen Spitze, wie zum Beispiel beim
Schmuck-Kleber, ermöglicht.
Tropferei
Gerade im Bereich von Bastelarbeiten sollten Sie auf einen tropffreien Bastelkleber zurückgreifen. Dieser sorgt dafür, dass der Kleber auf der Auftragestelle verbleibt, nicht verläuft und auch bei schrägen und Überkopfklebungen seine Position nicht verändert. Dadurch wird ein sauberes Arbeiten und das Entstehen von sauberen Klebkanten und Rändern möglich.
Transparenz
Bastelkleber sollte grundsätzlich transparent austrocknend gewählt werden. Auch wenn es in vielen Bereichen sinnvoll ist, eine farbige Markierung der Klebung vorzunehmen, um genau zu sehen ob bereits Bastelkleber aufgetragen wurde oder nicht, soll dies an Rändern und Kanten später nicht zu unansehnlichen Kleberückständen führen. Zudem ist es sinnvoll Bastelkleber zu wählen, der überstrichen werden kann, damit dem Objekt in der
Farbgestaltung kein Abbruch getan wird.
Klebstoffe ohne Lösungsmittel
Gerade wenn Bastelkleber mit Kindern verarbeitet wird, ist es wichtig auf lösemittelfreie Produkte zurückzugreifen. Auch in allen anderen Situationen sind sie mit Produkten dieser Art gut beraten, da der Kleber meist in Ateliers, Werkstätten und anderen geschlossenen Räumen eingesetzt wird. So wird nicht nur die Umgebungsluft lösemittelfrei gehalten, auch Ihr Exponat dünstet keine schädlich wirkenden Gase aus.