Arbeitsjacken – bequem und praktisch
Eine Arbeitsjacke, die auch Berufsjacke genannt wird, kennt sicher jeder. Diese langärmlige
Jacke ist häufig neben dem
Berufskittel die
Arbeitsbekleidung von beispielsweise Handwerkern. Sie sind bequem zu tragen, strapazierfähig und sind für solche Arbeiten geeignet, in denen man z. B. mit Schmutz, Öl oder Lacke in Berührung kommt. In Kombination mit einer
Arbeitshose und
Sicherheitsschuhen oder
-stiefel ist man gut gekleidet. Das
Waschen der Kleidung bei hohen Temperaturen sollte kein Problem sein, wenn Sie beim Kauf auf den Hinweis einlaufest nach DIN EN 26330 achten.
Praktische Taschen
Praktisch bei dieser Arbeitskleidung sind auch die vielen Taschen. Je nach Modell gibt es Seiten-, Innen- und Brusttaschen, in denen man z. B. einen
Kugelschreiber,
Bleistift,
Maßband oder wichtige Schlüssel verstauen kann. Weiterhin haben Berufsjacken häufig einen Umlegekragen und eine verdeckte Knopfleisten. Es gibt sie in unterschiedlichen Farben und aus verschiedenen Materialien, meist ist es Baumwolle oder Mischgewebe. Es sind ebenfalls Arbeitsjacken erhältlich, die wind- und wasserdicht sind. Diese sind dann meist auch gefütttert und eignen sich für die kalte Jahreszeit.
Sie suchen noch mehr?
Mit Unite können Sie sich von Kopf bis Fuß ausstatten. Wir bieten Ihnen neben
Bekleidung nach Berufsgruppen auch
Schutz- oder Outdoorbekleidung.